问题1:配置文件中systemHeap是默认映射到L2SRAM中的,我用malloc动态分配内存时溢出了,C6670中每个核最大的L2SRAM为1MB,不能满足我的要求,我想要把heap映射到DDR3中,该如何映射呢?
问题2:可以把systemHeap映射到共享内存中吗?
问题3:systemHeap映射到DDR3中访问速度是多少?对程序性能有多大影响呢?好像GPU中访问显存的带宽好像有140GB,我想知道6670中访问DDR3、L2SRAM、MSM SRAM他们各自的访问带宽多少呢?
问题4:如果我的应用想通过malloc动态分配部分数据到L2 SRAM,部分数据到MSM SRAM,部分到DDR3该如何配置呢?又该如何动态分配呢?