硬件:C6678+FPGA (自己硬件板)
软件:mcsdk_2_00_09_21 ndk_2_21_00_32
系统:BIOS
debug可以连接到板子 target connect 连接也是正常的地址是boot rom地址,程序用的是mcsdk中例程helloworld(已经修改过gel文件中ddr3和sgmii的参数)正常编译已通过,但是load progammer之后程序自动开始跑,无法停止,正常按理说应该是进入到main函数入口点击run后才开始后向下执行,但是现在无法正常进入main函数入口。看.map文件_c_int()入口在DDR3上。谁知道哪里有问题麻烦给我说下,感激不尽!!!