- 关于6657的SRIO的deviceID我有点疑问,请问The base device ID CSR (BASE_ID) 这个就是设备的源ID号吗,里面怎么有一个small ID和large ID?
- TLM_SP(n)_BRR_0_PATTERN_MATCH里面的ID号与BASE_ID有什么区别,在例子代码中即设置了BASE_ID,也设置了TLM_SP(n)_BRR_0_PATTERN_MATCH寄存器,并且值不一样?
- HOST_BASE_ID_LOCK里面的ID与BASE_ID有什么区别?
- 在directio模式下的LSU_Reg4 Field Descriptions寄存器 ,SrcID_MAP设置RIO_DEVICEID_REG有什么作用?
- 如果在单线模式下,4组线设置不同的源ID,需要怎么设置?
- 在directio模式下的LSUx_Reg4寄存器的,DestID可以设置目的ID,在message模式下怎么设置目的id呢?