专家们好!
兄弟我在制作根文件系统时,利用NFS测试我的文件系统,很好,包括程序的自启动。但是当我
用mkfs.jffs2 工具将NFS测试好的文件系统打包为 jffs2.img 并烧写到NOR flash 里时,重新启动
启动参数如下:
bootargs=mem=120M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 noinitrd rw ip=192.168.0.230:255.255.255.0 video=dm64xxfb:output=pal
却提示如下错误:
IP-Config: Complete:
device=eth0, addr=192.168.0.230, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
host=192.168.0.230, domain=, nis-domain=(none),
bootserver=255.255.255.0, rootserver=255.255.255.0, rootpath=
Looking up port of RPC 100003/2 on 255.255.255.0
RPC: sendmsg returned error 101
portmap: RPC call returned error 101
Root-NFS: Unable to get nfsd port number from server, using default
Looking up port of RPC 100005/1 on 255.255.255.0
RPC: sendmsg returned error 101
portmap: RPC call returned error 101
Root-NFS: Unable to get mountd port number from server, using default
RPC: sendmsg returned error 101
mount: RPC call returned error 101
Root-NFS: Server returned error -101 while mounting /tftpboot/192.168.0.230
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
网络测试根文件系统时用的内核是我自己裁剪编译的。MTD 的支持编译进了内核,ATA的支持被取消
其他基本未作改动。我的疑问在于不知道是内核问题还是根文件系统问题?哪位高手指点一下。
谢谢。。。。。。