1,怎么确定ddr3的cache状态是否使能,是查看mar寄存器吗?例如evm板就是查看从mar128到160的状态是否是1是吗?如果是1就是表示已经完成了ddr的cache配置吗?
2,生成自定义的platform时,对应的l2cache长度只是取决于可用的l2空间吗?例如l2cache设置为128k,对ddr的cache长度有限制吗?
3,生成platform时,l2cache设置为0或者128k,代码中加不加cache_enable感觉mar寄存器都是1的状态。用的RTSC工程,但是没有用sys/bios
4,在platform中设置l2作为sram的长度为0x60000,那么剩下的0x20000就自动变成128k cache使用了吗?