TI专家好。
我有个项目需要同时用到AM437x的CPSW网口(千兆)和两个PRU-ICSS网口(100M,当做普通网口使用),目前我已经根据NIMU_BasicExample和NIMU_ICSS_BasicExample两个例程合并修改,现已实现三个网口的配置和IP地址分配,每个网口单独均可ping通,但是现在有一个比较奇怪的现象,还请各位专家多多指教。
PRU-ICSS1网口配置代码如下
/*ICSS-EMAC Port 1 initializations*/
emacHandle1 = (ICSS_EmacHandle)malloc(sizeof(ICSS_EmacConfig));
switchEmacCfg1 = (ICSS_EmacInitConfig*)malloc(sizeof(ICSS_EmacInitConfig));
switchEmacCfg1->phyAddr[0]=0;
switchEmacCfg1->phyAddr[1]=0;
switchEmacCfg1->portMask = ICSS_EMAC_MODE_MAC1;
switchEmacCfg1->ethPrioQueue = ICSS_EMAC_QUEUE1;
switchEmacCfg1->halfDuplexEnable = 1;
switchEmacCfg1->enableIntrPacing = ICSS_EMAC_ENABLE_PACING;
switchEmacCfg1->ICSS_EmacIntrPacingMode = ICSS_EMAC_INTR_PACING_MODE1;
switchEmacCfg1->pacingThreshold = 100;
switchEmacCfg1->learningEn = 0;
switchEmacCfg1->rxIntNum = 52; //PRU_ICSS1_EVTOUT0
switchEmacCfg1->linkIntNum=58; //PRU_ICSS1_EVTOUT6
SOCCtrlGetPortMacAddr(1,MacAddr1); //获取MAC地址
switchEmacCfg1->macId = MacAddr1;
ICSSEmacDRVInit(emacHandle1, 1);
((ICSS_EmacObject*)emacHandle1->object)->pruIcssHandle = pruIcssHandle;
((ICSS_EmacObject*)emacHandle1->object)->emacInitcfg = switchEmacCfg1;
//中断及EMAC模式配置
PRUICSS_IntcInitData pruss_intc_initdata = PRUSS_INTC_INITDATA;
ICSS_EmacInit(emacHandle1,&pruss_intc_initdata,ICSS_EMAC_MODE_MAC1|ICSS_EMAC_MODE_DUALMAC);
//创建Rx接收事件
Task_Params taskParams;
Task_Params_init(&taskParams);
taskParams.priority = 10;
taskParams.instance->name = (char*)"port1_rxTaskFnc";
taskParams.stackSize = 0x1000;
taskParams.arg0 = (UArg)emacHandle1;
((ICSS_EmacObject*)emacHandle1->object)->rxTaskHandle = Task_create(ICSS_EMacOsRxTaskFnc, &taskParams, NULL);
PRU-ICSS2网口配置代码如下:
/*ICSS-EMAC PORT2 Initializations*/
emacHandle2 = (ICSS_EmacHandle)malloc(sizeof(ICSS_EmacConfig));
switchEmacCfg2 = (ICSS_EmacInitConfig*)malloc(sizeof(ICSS_EmacInitConfig));
switchEmacCfg2->phyAddr[0]= 1;
switchEmacCfg2->phyAddr[1]= 0;
switchEmacCfg2->portMask = ICSS_EMAC_MODE_MAC2;
switchEmacCfg2->ethPrioQueue = ICSS_EMAC_QUEUE3;
switchEmacCfg2->halfDuplexEnable = 1;
switchEmacCfg2->enableIntrPacing = ICSS_EMAC_DISABLE_PACING;
switchEmacCfg2->pacingThreshold = 100;
switchEmacCfg2->learningEn = 0;
switchEmacCfg2->rxIntNum = 53; //PRU_ICSS1_EVTOUT1
switchEmacCfg2->linkIntNum=59; //PRU_ICSS1_EVTOUT7
SOCCtrlGetPortMacAddr(2,MacAddr2); //获取MAC地址
switchEmacCfg2->macId = MacAddr2;
ICSSEmacDRVInit(emacHandle2,1);
((ICSS_EmacObject*)emacHandle2->object)->pruIcssHandle = pruIcssHandle;
((ICSS_EmacObject*)emacHandle2->object)->emacInitcfg = switchEmacCfg2;
//中断及EMAC模式配置
PRUICSS_IntcInitData pruss_intc_initdata = PRUSS_INTC_INITDATA;
ICSS_EmacInit(emacHandle2,&pruss_intc_initdata,ICSS_EMAC_MODE_MAC2|ICSS_EMAC_MODE_DUALMAC);
//创建Rx接收事件
Task_Params taskParams;
Task_Params_init(&taskParams);
taskParams.priority = 10;
taskParams.instance->name = (char*)"port2_rxTaskFnc";
taskParams.stackSize = 0x1000;
taskParams.arg0 = (UArg)emacHandle2;
((ICSS_EmacObject*)emacHandle2->object)->rxTaskHandle = Task_create(ICSS_EMacOsRxTaskFnc, &taskParams, NULL);
三个网口与NIMUDeviceTable对应关系如下:
//设置NIMUDeviceTable入口
OSDRV_addNetifEntry((NIMUInitFn)&EmacInit,emacHandle1); //PRU-ETH0
OSDRV_addNetifEntry((NIMUInitFn)&EmacInit,emacHandle2); //PRU-ETH1
OSDRV_addNetifEntry((NIMUInitFn)&CpswEmacInit,0); //CPSW
//TCP
void netOpenHook()
{
// Create our local servers
hEcho = DaemonNew( SOCK_STREAMNC, 0, 502, dtask_tcp_echo,
OS_TASKPRINORM, OS_TASKSTKNORM, 0, 3 );
}
问题在于:上述配置完成后,虽然可以ping通,但无法进行TCP通讯,dtask_tcp_echo无任何响应。如果将CPSW入口删除则dtask_tcp_echo执行正常,单独运行NIMU_BasicExample例程也没有问题。
还请TI各位专家帮忙解答,问题出在哪里?应如何查找?