专家好!
最近在测试SRIO,有三个问题,希望专家解答下:
1.用论坛上提供的测试程序测试评估板,发现自环不成功,出现Mismatch的情况,在自环收端地址,没有看到所收的数据,不知道为什么会发生这种情况?completion code为5,如果发送成功,completion code是不是应该为0,具体如下图所示
2.另外,0xlc06000是SRIO发送端LSU的缓冲地址吗?在地址映射表上这个地址是reserve的,同样想问下0x1c10a000是接收端的缓冲地址吗?为什么示例程序要往这两个保留地址写数据?
3.还有想问下,如果想用示例程序对FPGA发数,是不是将loop mode改为two dsp即可,当然在时钟和port配置正确的情况下。
谢谢各位专家!