hi:
我在ndk_evmOMAPL138_arm9_client例子的基础上进行了修改,可以实现tcp协议的发送和接收,我第一次启动网口的IP地址是在:NDK Core Stack->Network Layer->Ip弹出的界面中的"IP address"选项中设置的,我现在想在应用程序中实现重启网口,并修改网口的IP地址的功能,在应用程序中写"NC_NetStop(1);"可以实现网口重启的功能,但我不知道如何修改IP地址。所以我的问题是:如何在应用程序中修改网口的IP地址。
我用的NDK包是:ndk_2_22_00_06和nsp_1_10_01_06,开发平台是:ccs5.3 ,Bios是bios_6_34_02_18