之前用过合众达的开发板,现在使用的是TI的DM6467T EVM。开机后终端显示“BOOTME”,认为需要刷boot,就按照getting_started_guide里A.4.3所讲步骤:SW3改为0001->开机->CCS load program .out文件->run->输入.bin文件->关机->SW3改回1110->打开终端后开机。
但显示的是"。BOOTME"。感觉是boot不对。文档中A.4.3里说的很清楚应该用nand_flash_writer.out,不过我只找到了NANDWriter.out,参照合众达的NORWriter认为应该是没有问题的。但是文中所提到的u-boot.bin并没有找到具体的下载地址,所用的url_nand_boot.bin应该是有问题的,因为在CCS输入.bin文件时也提示了需要输入hex文件。
综上,我的问题是是否能发给我一个具体的DM6467T 的u-boot.bin的下载地址,同时想问下我之前所做的工作有无错误,还望各位大侠指点,谢谢。