This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127flash中已有uboot时,可以重新使用CCS烧写uboot吗?



修改了uboot和kernel把UART1作为调试串口,释放了原有的UART0。但是发现使用的板子只引出来UART0一个串口,现在无法通过调试串口查看控制台信息。

在flash中已有uboot的情况下,想通过CCS重新烧写uboot,不知是否可行?

相对于第一次使用CCS烧写uboot,是否需要进行类似于擦出flash的操作?

如果在flash已有uboot的情况下无法再次使用CCS烧写,那么在无法使用调试串口查看控制台的情况下,应如何恢复板子的使用?

非常感谢帮助与解答。