This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

linux 密码长度设置以及登录密码长度限制



passwd 设置用户名密码长度16位,但是登录login时,只要前8位正常,后面8位可以不用输入, 就可以登录成功了。

我这边尝试了重新移植busybox(1.24、1.30等版本),新建配置login.defs设置 PASS_MIN_LEN、PASS_MAX_LEN,还是只能识别8位密码

是不是busybox哪里配置 passwd 的长度?有没有这样的案例?请帮忙分析下,谢谢!

  • 在linux下设置密码复杂度办法:

    (1)修改/etc/login.defs文件

    PASS_MAX_DAYS 90 #密码最长过期天数
    PASS_MIN_DAYS 80 #密码最小过期天数
    PASS_MIN_LEN 10 #密码最小长度
    PASS_WARN_AGE 7 #密码过期警告天数



    (2)修改/etc/pam.d/system-auth文件

    找到 password requisite pam_cracklib.so这么一行替换成如下:

    password requisite pam_cracklib.so retry=5 difok=3 minlen=10 ucredit=-1 lcredit=-3 dcredit=-3 dictpath=/usr/share/cracklib/pw_dict

    参数含义:

    尝试次数:5 最少不同字符:3 最小密码长度:10 最少大写字母:1 最少小写字母:3 最少数字:3 密码字典:/usr/share/cracklib/pw_dict



    注意:修改后你可能会立即测试:

    useradd test

    passwd test

    感觉不起作用,呵呵。这是因为你现在是以root身份运行的。退出root身份后,用test登录修改密码试试看。

    是不是起作用了呢?应该是起作用的。