您好:
我现在使用DM6467 DVEVM开发板。开发环境是:ccs8.3,seed-xds560v2。
在做连接测试的时候,出现了一个问题,建立两个测试文件,调试arm核文件时,能够连接到arm核上,正常调试。但是在调试dsp核文件时,测试连接能够连上,但是在调试的时候报错“Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation.”具体情况如下图:
网上查了一些相似的情况,有一些解决办法是删掉工程建立的ccxml文件,重新建立一个ccxml文件,我按照这个解决办法,还是报相同的错误。请各位大佬帮忙解答一下,谢谢!