一个例程如下:
app.out
-a
-boot
-e _c_int00
-order L
ROMS
{
ROM1: org = 0x0C000000, length = 0x400000, memwidth = 32, romwidth = 32
files = { app.btbl }
}
看完spru186w文档后,依然有以下几个问题:(板子是6678,bootloader方式是EMIF16+Nor Flash,flash芯片为s29gl01gp13ffiv2)
1、"org"指的是6678的地址还是flash的地址?应该写哪个地址?
2、是代码大小来限制“length”的大小么?
3、“memwidth”是指的6678的位宽?
4、“romwidth”是指的flah得位宽?
5、EMIF16得位宽为16,设置“memwidth”和“romwidth”时要考虑EMIF16得位宽吗?