Other Parts Discussed in Thread: AM5708, PROFIBUS
1、基于TI Sitara™AM5708 的工业派开源平台的主要优势?
A: AM5708 是单核 cortex-a15 + C66X DSP +单核 PowerVR™SGX544 3D GPU+ 双核M4 + 2x PRU-ICSS实时处理模块 + 视频编解码协处理器
2、am570x为何使用PMIC芯片供电?
A: 芯片上电是有时序的,需要使用PMIC
3、am5708芯片是否量产,它的核心板是否可以采购得到
A: 已经量产
4、AM5708 在物体识别处理方面有什么优势?有什么技术保证云端与边缘的通讯安全?
A: AM5708 是单核 cortex-a15 + C66X DSP +单核 PowerVR™SGX544 3D GPU+ 双核M4 + 2x PRU-ICSS实时处理模块 + 视频编解码协处理器, 处理能力很强
5、请问工业派 是研电赛TI的指定产品吗?
A: 是的,工业派是指定产品
6、AM5708是否可以脱离散热风扇全速运行
A: 不可以哦,板卡很小,散热必须要加散热片
7、工业派AM5708除了是个最小化AM5708板子外,有没有通过相关认证?或者有哪些认证?毕竟作为工业级用途。
A: 目前我们有AWS认证,阿里云认证
8、这个支持miniPCIE和CAN?
A: 我们有CAN接口, 我们引到了接插件上
9、工业派如何更好的运行深度学习模型
A: TI的有自己深度学习算法,TIDL。
10、低功耗性能怎么样
A: AM57系列功耗3w-5w
11、工业派已经正式售卖了,我前端时间看还是预售状态
A: 大家可以关注我们,目前正在上新板子
12、5708有提供深度学习的demo吗
A: TI有专门的网页链接是介绍TIDL,也有demo。 可以方便学习
13、可以单独使用DSP或者ARM吗?
A: 可以的
14、工业派有触摸接口么?
A: 我们官方有7寸LCD是支持触摸的
15、请问如何在匠牛的板卡上面移植TI最新的SDK呢?主要是Linux和RTOS
A: 这个移植会比较麻烦,可以关注我们,我们会测试一个稳定版本去移植
16、在机器人这块的应用有什么案例应用?
A: can可以控制电机
17、工业派的开发板资料开源吗?
A: 我们是开源社区哦,资料都是开源的,可以去我们官网www.JiangNiu.com
18、AM5708,是否一定要搭配TPS659162使用,是否可以使用别的电源管理芯片?
A: 目前我们搭配TPS659162, 我们也兼容TPS659163
19、这个工业派,是不是可以将他当成一个工控机,直接在他上面开发应用?
A: 是的。主要看你应用场景和应用领域。
20、在校学生可以申请使用吗?主要用于图像处理开发
A: 当然可以申请
21、支持4K图像处理吗
A: 支持的
22、板子是多少层的PCB设计的
A: 10层设计
23、有单独使用DSP和ARM的方法吗?
A: TI有一套核间通信的协议(IPC)
24、期待样品
A: 敬请关注匠牛社区官方
25、有哪些学习资源?
A: 可以去匠牛社区官网下载资料
26、JNMINI5728可以提供RTOS SDK吗
A: 可以
27、工业派如何结合毫米波雷达
A: ti有基于ros的毫米波雷达demo
28、已经有板载WIFI?
A: 有板载WIFI, 比如8189模块
29、AM5708支持的LCD屛显示最大分辨率是多少?
A: 从1920x1080一下800x600以上。 支持LVDS、HDMI等
30、有工业AGV车 带视觉的应用场景吗?
A: 物流小车,识别二维码搬运货架
31、网口有几路啊?
A: 两路网口,千兆和百兆网口
32、AM5708是否已经量产
A: 已经量产了
33、资料是否丰富?有问题可以到哪里去提问?
A: 资料下载:http://www.jiang-niu.com/
34、老师您好,请问前几天刚报名研电赛,现在申请工业派还来的及吗?
A: 主要看你们准备时间,那你要赶紧的努力了哦
35、工业派相关资料的获取途径?
36、有SPI接口吗
A: 有的,在我们接插件上引出了SPI
37、关于cmos sensor interface方面支持MIPI吗
A: 我们有MIPI接口,目前正在调试中,敬请关注
38、5708的互联网网关能够支持一些什么协议的?
A: EtherCAT、EtherNet/IP 、POWERLINK 、PROFIBUS 都是支持的
39、工业派有开发包支持吗
A: 有开发包支持,可以到我们的官网下载
40、有3D图形的硬件加速吗
A: 有的,单核 PowerVR™SGX544 3D GPU
41、可以试用吗
A: 需要去我们官方申请哦
42、A15的主频能达到多少Mhz
A: 1GHz
43、老师,你好,这个工业派的开发板是不是4月25号开售的
A: 是的,可以在官网淘宝链接咨询我们的客服人员
44、DSP核心与ARM核心的通讯方式是哪几种,DSP上是不是支持裸机开发
A: IPC通信
45、这个板子对opencv的支持怎么样啊,里面的系统是linux的哪个版本啊
A: 最新支持opencv3.1,linux内核版本为4.14
46、AM5708的dsp如何开发使用?
A: 可以使用开源框架OpenCL,可以使用TI自带的框架开发
47、TI-RTOS是基于那个os
A: TI-RTOS是TI自己推出的实时操作系统
48、开发环境是什么?
A: c、c++、Python都可以
49、工业派的开发板源码开发,有相关资料
A: http://www.jiang-niu.com/ 可在我们的官网下载
50、可以支持哪些系统?
A: common linux,Debian,ubuntu
51、DSP的主频可以到多少。
A: 最高到750MHz
52、单独开发有例程吗?
A: 有例程,可先看一下我们工业派的相关资料http://www.jiang-niu.com/
53、可以跑哪些系统啊?
A: linux、Debian、Ubuntu16.04
54、这个文档有吗
A: 可以用官方网站下载
55、工业派的开发是否需要基于TI的软件开发平台?
A: 可以使用ubuntu系统的vim
56、DSP核心与ARM核心的通讯方式是哪几种,DSP上是不是支持裸机开发
A: ti有核间通信的协议(IPC),使用RTOS可以进行裸机开发
57、am5708是多核CPU吗?
A: 单核A15+单核DSP
58、5708的互联网支持协议的种类有几个?
A: 我没有明白你的意思, 你是想问5708支持那些网络协议吗?
59、和树莓派有什么差别的啊?
A: 工业派侧重于工业, CPU性能更强,接口更灵活。
60、主频最高多少
A: 1G
61、AM5708这个开源平台能支持哪些工业接口?
A: 232,485,CAN
62、频率越高性能越强大吗
A: 频率高是其中一方面
63、5749工业PI的网口使用了原生的PRU系统吗?
A: 是的,我们提供一个千兆网口,一个PRU百兆网口
64、请问支持的Ubuntu系统是桌面版吗?有图形化界面吗?
A: 支持Ubuntu 16.04 有图形化界面
65、5708支持TIDL吗
A: 支持哦
66、工业派资料下载有链接吗
67、可支持的工业现场总线有哪些?
A: EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS
68、AM5708支持的CSI高清摄像头最大分辨率是多少?
A: 可以到1080p
69、AM5708,支持Can通信吗?
A: 支持哦,CAN在接插件上引出了
70、我参加了第十四届研电赛,其中企业命题中有需要用到该开发板的,但是网上好像找不到相关的购买方式。请问该怎么买到呢
A: 匠牛官网有购买链接
71、这个开源平台的具体资料有没有?
A: 匠牛官网有资料提供下载
72、AM5708,如果支持Can通信,那是支持CAN,还是也支持CANFD?
A: CAN
73、目前关于encode方面是否support H.265
A: 支持
74、都可以使用什么开发软件?
A: 支持C、C++、Python。 开发软件可以直接在PC Ubuntu上开发,在板卡上运行
75、请问功耗怎么样,需要加散热片吗?
A: 3-5瓦,我们配有配套的散热片
76、工业派开发板支持电容触摸屏么?
A: 支持的
77、AM5708支持蓝牙标准是几点0?
A: 这个是蓝牙芯片决定的,如果使用TI的WL1837的话支持蓝牙4.0
78、工业派内存多大
A: 1G
79、5708应用市场前景?
A: 工业派(IndustriPi)是一款基于美国德州仪器公司(TI)Sitara系列产品AM5708 异构多核处理器设计的开源智能硬件开发平台,是一款基于AM5708的最小系统。 工业派(IndustriPi)主要面向工业互联网,智能制造,机器人,人工智能,边缘计算,智能人机交互等应用领域。由于其丰富的工业属性,尤其适用于工业控制,工业通讯,工业人机交互,工业数据采集与处理,实时控制等工业应用领域。工业派是一个软硬件完全开源的基础平台,开发者可以用于功能测试、算法验证、应用开发等。
80、AM5708有几个内核啊?
A: 1个DSP 1个ARM
81、AM5708有几个内核啊?
A: 还有2个M4
82、支持CAN吗
A: 支持,在接插件上引出了CAN
83、AM5708可支持常规的步进电机吗?
A: 支持
84、资料可以下载吗?
A: 资料下载网址: http://www.jiang-niu.com/
85、刚在网上了解下,这个开发板挺酷的
A: 谢谢支持
86、TI-RTOS开源吗?
A: 开源
87、EtherCAT和Profinet在匠牛社区是否有解决方案的?
A: 我们有简单的demo提供
88、可以单独使用部分核心达到节能目的吗?
A: 可以, 不使用的部分核可以通过程序关闭掉
89、有摄像头接口吗?
A: 目前可以使用UVC类型的USB相机,我们提供了MIPI CSI接口
90、对于内部集成的异构多核,每个核上所运行的程序是否独立,对于硬件的操作是否有限制
A: 程序可以独立,但是外设的操作是有限制的,DSP和A15不能同时使用一个外设
91、会有录播吗?
A: 会有
92、请问支持AD转换功能吗
A: 需要AD转换芯片
93、AM5708的dsp是单独开发的?还是结合ARM一起开发?
A: 我们有提供ARM和DSP开发的例程
94、Am5708有pwm接口么
A: 有PWM接口
95、音频如何接入?
A: 音频MCSAP引在接插件上,需要做模块
96、支持机器视觉应用吗?
A: 支持哦,我们支持OpenCV
97、工业派资料的获取方式 有哪些?
A: 资料官网下载http://www.jiang-niu.com/
98、DSP和ARM可以跑裸机程序吗?
A: 可以的
99、这个PI,可以根据需求进行硬件配置裁剪吗?这样可以用现存的你们的PI进行小批量试产
A: 可以进行裁剪
100、开发环境是什么?linux?
A: 是的,Linux。 目前我们支持linux系统、Ubuntu16.04、debian
101、CAN需要外接控制器吗?
A: 不需要
102、下载资料链接?
103、支持哪些系统?
A: common linux 、ubuntu、Debian都是可以的
104、支持批量核心板供货吗
A: 支持
105、dsp是多少位,支持浮点吗?
A: 支持,C66x 浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)。每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
106、扩展接口好像没有UART口,是吗
A: 有UART接口
107、老师,你好,这个一定要用TI专用的电源管理芯片(TPS659162)么?
A: 最好配套使用,PMIC和主芯片是配套的,上电顺序有要求,跟换芯片的话调试工作量就大了
108、QT?Python?
A: QT5.9, Python、OpenCV、OpenCL、C、C++等都支持
109、就是不内置AD转换芯片吗
A: 没有内置AD转换
110、软件框架支持PyQt吗
A: 支持
111、支持实时操作系统吗
A: 支持RTOS
112、支持无线通讯吗?
A: 有配套的wifi模块
113、视频的话,分片率支持最大多大的?
A: 1080p
114、支持用PyQt做上位机吗
A: 支持
115、在线升级如何实现
A: 我们目前SD卡升级系统, 或者你也可以nfs登录文件系统去烧写系统。 可以下载我们软件手册查看具体内容
116、后期会支持5G的通讯吗?
A: 后期要看具体的需求
117、是否支持GUI和数据库
A: 支持
118、支持几路1080p视频输入
A: 多通道可以同时编码, 最大编码/ 性能是 1路 1080P60fps ,多路采集的视频数据量不超过这个值就可以。
119、为什么多操作系统中没有ROS,不是也应用于机器人方面的么
A: 我们支持ROS的
120、我的问题能够解答一下吗
A: 目前不支持这个驱动,接口是一样的。 以后会加上的,请敬请期待
121、几百啊
A: 879哦,可以从我们匠牛社区点击连接购买哦
122、价位大约多少
A: 879 可以在我们的官网进行购买http://www.jiang-niu.com/
123、UART和CAN各有几路啊?
A: 10路uart和两路CAN
124、不支持64位ubuntu?
A: 我们ARM系统是32位的,不能支持64位操作系统
125、gui是基于哪个?
A: QT
126、请问有关于spi和串口的配置的例程吗?
A: 官方论坛有相关的问题解决
127、请问因为树莓派csi的摄像头便宜,所以贵pi不支持直接接树莓派的csi摄像头吗?
A: 目前我们还没有添加相关驱动,所以不支持,但是我们接口是支持的。
128、DSP和ARM的裸机程序DEMO后续会提供吗?
A: 暂时不会
129、来晚了 这个直播后续哪里可以看到呢?
A: 可以看eeworld官方论坛信息, 也会有链接发送到您报名的邮箱
130、5708已经安装了3.1opencv?
A: 是的
131、核心板现在有卖吗
A: 已经开售了
132、AM57X 工作温度范围是多少?其散热设计需要注意什么?
A: -20~65
133、谢谢!加上树莓派csi摄像头的驱动的时间表大概是什么样的?
A: 计划中,敬请关注我们官方社区哦
134、工业派可以使用哪些操作系统
A: Debian 、 TI SDK 、ubuntu16.04
135、AM5708有做家庭智能设备服务器的案例吗?如果没有的话,是否适合做家庭智能设备服务器?
A: 可以做家庭智能设备服务器
136、这个芯片,最多支持几路的以太网
A: 目前我们工业派引出两路以太网,分别是千兆网口和百兆网口
137、AM5708开源代码可以在TI官网上获取吗?
A: 可以获取
138、支持 MINIPCIE吗
A: 不支持, 没有引出接口。
139、AM57X 工作温度范围是多少?其散热设计需要注意什么
A: -20~65
140、EtherCAT是做主机还是从机,从机应该是需要专用芯片,主机的话,有提供主机协议包吗?
A: 做主机,有协议包
141、工业派,目前在哪里可以购买到啊?
A: http://www.jiang-niu.com/ 官网就可以
142、AM5708主要有哪些方面的工业应用啊?
A: 工业控制,工业通讯,工业人机交互,工业数据采集与处理,实时控制等工业应用领域
143、工业派是32位的,但是资料给的ubuntu和qt都是64位,这样移植的时候会不会有问题
A: 资料提供的是PC机的安装程序,PI上的文件系统是另外提供的
144、5708通电后,散热片烫手,是正常现象吗
A: 正常
145、支持英特尔的神经计算棒吗
A: 支持
146、工业派怎么制作Ubuntu16.04操作系统?
A: 会提供制作好的文件系统
147、AM5708有没有必要加上散热器。主动还是被动散热?
A: 使用小散热片就可以了
148、多少钱一片
A: 你可以去官网看一下
149、视频处理的话,官方有现成的算法提供吗?
A: 算法需要自己开发
150、AM5708 开源官网可以下载吗?
A: 可以
151、;ethercat主站计划是采用哪家公司的?
A: acontis
152、57系列的PWM通道应该比较少,有办法驱动3个电机吗?
A: 可以使用can控制电机,通过ID就可以控制多个电机
153、如何基于AM57x测试OpenCL的加速性能?
A: 官方有文档说明以及下载连接地址
154、ubuntu的文件系统什么时候能给呢,是图形化界面的吗
A: 是图像界面,目前百度云在维护中,我们无法开源到官网,需要你去我们官网发帖子,我们会给你连接
155、真心不错
A: 谢谢关注哦
156、自动导航源码来源吗,在哪里下载
A: 需要自己下载,我们不提供
157、开源社区使用的开源协议是哪个?
A: BSD
158、57做的自动魔方怎么旋转
A: 可以使用57驱动舵机来旋转魔方, 我们有相应的魔方机器人提供。
159、视频处理,有样本程序吗
A: 我们demo中提供了简单案例,可以去官方下载资料
160、AM5708温度使用范围呢,对于工业恶劣环境适配怎么样
A: -20~65
161、57支持各种总线?
A: i2c、spi、can等等都支持
162、匠牛是公司,还是一个社区?
A: 公司
163、系统开放源码吗
A: 开发源码,可以在我们的官网下载http://www.jiang-niu.com/
164、不跑裸机程序是不是就先不需要仿真器了?
A: 是的,直接串口调试就行
165、PPT能下载吗?
A: 可以下载哦
166、讲的太全面了,问从何来
A: 敬请关注www.jiang-niu.com官方
167、工具链都是公开的吗?
A: 是的
168、L:inux-RT 上的 ethercat 作为主设备跟从设备 都可以吗
A: 作从还不行
169、profibus?
A: 支持的
170、有GUI设计工具吗?
A: 如果使用QT做应用的话,可以使用Qt的QtCreator开发环境的Design功能来做GUI设计
171、问 11:12:02 请问装ubuntu制作SD启动卡,出现fill up the patition /dev/sda2 failure 是什么原因呢?
A: /dev/sda2是其中分区设备,你烧写设备是dev/sda
172、目前主要搭载什么平台啊
A: 拿到手的板子,默认安装的是Linux - TI Processor SDK Linux 4.9.69
173、最大支持内存?
A: 5708最大支持2GB,目前工业派标配是1GB
174、ubuntu16.04有官方文件系统吗
A: 可以访问Ubuntu官网下载
175、之前研电赛申请了,现在还需要申请吗?
A: 不需要了,谢谢!
176、TI Sitara™AM5708 的工业派的中文datasheet资料有提供吗?
A: 没有中文datasheet 都是英文板
177、虽然只听了最后的一部分,不过王总讲解的很精彩,收获很大。
A: 谢谢你,少年!
178、工业派支持用TI-RTOS开发吗
A: 支持
179、5708的gpu是什么型号,算力多少
A: 单核 PowerVR™SGX544 3D GPU
180、DSP开发手册里面的资料可以更加详细一些吗?
A: 后期会修改
181、支持哪些工业上的通信总线啊
A: RS232 RS485 CAN
182、主要使用BASLER和DALSA的工业相机 请问是否提供这两种以太网工业相机的demo
A: 以太网工业相机的demo暂时没有,有USB3.0工业相机的
183、EMIF可支持多少GB的
A: AM5708最大支持2GB, 目前标配是1GB
184、有没和工业现场PLC结合的案例
A: PLC的连接方案还正在开发中
185、匠牛官网上还没有5708的资料呢?
A: 资料下载->工业派->工业派板载芯片手册;或者去TI官网下载
186、能用PYQT开发图形应用程序吗
A: 可以的
187、关于这块工业派的开发IDE也可以在IAR,KEIL等常见工具下进行的吧?
A: KELL主要用于单片机, 工业派开发可以直接在ubuntu上开发
188、推出基于5728的工业派后 原来的MINI5728还会提供SDK更新吗?
A: 会的,谢谢!
189、那个sdk和ti官方的是兼容的吗
A: 我们官方SDK多了一些我们工业派的移植信息,内核、设备树等
190、能够支持人脸识别算法吗?
A: 支持哦
191、我司有应用在室内定位的项目,想结合这个图像处理的有没有什么优势?图像识别的精度可以做到多少?
A: 具体可以线下联系我们,谢谢!
192、是否会提供Linux SDK移植的教程?想要自己升级最新的SDK
A: 可以在论坛提问,这个移植会比较麻烦一点
193、以后工业派在工业应用上还会有其他应用拓展计划吗
A: 可以关注我们官方动态
194、AM5708有没有音频处理的硬件资源?有没有语音识别方面的应用?
A: 谢谢!我们有音频方面的落地方案。具体可以线下联系我们。
195、AM5708的独特优势有哪些?
A: 支持常用工业协议是特色之一
196、AM57系列支持视频编解码吗
A: 支持
197、与其它友商的A15核的处理器相比,AM570X的特色主要在哪里?
A: AM5708 是单核 cortex-a15 + C66X DSP +单核 PowerVR™SGX544 3D GPU+ 双核M4 + 2x PRU-ICSS实时处理模块 + 视频编解码协处理器
198、有没有深度学习和工业派结合的教程
A: 可以看ti官方资料讲解software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_TIDL.html