您好:
我想请教一下 cmd文件相关及空间分配的问题
cmd文件中.far 和sysmem 过大 SL2中放置不了,只能放在DDR3中,其余cmd文件中section 部分全部放置在L2(local address)中单核运行没有问题
简单的程序cmd文件中section 部分全部放到L2(local address)中 通过IPC可以实现多核并行,程序较大时,如上所示,多核运行不了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想请教一下 cmd文件相关及空间分配的问题
cmd文件中.far 和sysmem 过大 SL2中放置不了,只能放在DDR3中,其余cmd文件中section 部分全部放置在L2(local address)中单核运行没有问题
简单的程序cmd文件中section 部分全部放到L2(local address)中 通过IPC可以实现多核并行,程序较大时,如上所示,多核运行不了
您好:
如果是对group运行的话 只有核0可以运行,单独每个核运行的话都可以正常运行
麻烦您帮忙看下问题。
我的程序设计是核0通过IPC向核123发送中断,核123完成后向核0发送中断,核0继续执行后面的程序
将所有程序数据通过L2(local address) (将所有的.cmd文件的section部分放入L2中)group 后下载到多核后多核可以正确运行
现在section中有些部分过大不能放入L2中只能放在DDR3中,下面不同CMD文件出现 不同错误但工程的其他部分是相同的