拿到demo板之后,将3.0的相关程序烧进去之后程序可以正常跑,之后我想将Flash全部擦掉再重新少程序,就用命令 nand erase 不加地址对flash进行了擦写,擦完之后没有reset板子,尝试用内存中的u-boot将ubl,UBOOT和kernel烧进去,可是,这时demo板的power指示灯变成了红色的(以前一般是绿色的),串口也失去控制,之后我尝试用CCS烧写UBL等程序,可CCS就是连不上(其他的板子可以连上),所以我怀疑是不是我操作nand erase命令擦除flash时将不应该擦出的东西擦掉了,导致了之后的问题,请大家指点下,现在板子连不上CCS实在是无计可施了,希望大家指点下,谢谢了!