您好:
6670的通道寄存器,分为Global region channel寄存器和Shadow region channel 寄存器,我若设置Global region 中的IER.I0寄存器(偏移为1050)位为1,同时设置DRAE0.E0为1,即使能了shadow region 0,为什么查看内存地址偏移2050出相应位也会被置成1呢,这个要怎么理解,他们是不同的地址,而我只写了其中的一处,另外一处地址中的值也相应的发生了改变?
若是这样是不是表明同一个通道不能同时在不同的shadow region中被使能呢,如我同时使能DRAE0.E0和DRAE1.E0,若我通过Global region设置了IER.I0,那么就会同时产生中断EDMA3_CC m _INT0和EDMA3_CC m _INT1,这样理解对吗?
求解答,谢谢!!