dvrrdk 02.00.00.23
如果我改一下demo的源码实现一些自己的功能 之后怎么编译啊
配置编译路径 编译器参数等等 找了好久都没相关文档有这方面内容呀
只能这里请教各位了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dvrrdk 02.00.00.23
如果我改一下demo的源码实现一些自己的功能 之后怎么编译啊
配置编译路径 编译器参数等等 找了好久都没相关文档有这方面内容呀
只能这里请教各位了
感谢您的指导。 我的开发板是合众大电子出的 是否也是DM916X_EVM呢?
我看了下RULES.make 发现默认设置和您说的一样
可是我make sys_all后:
root@zwh-Lenovo:/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk# make sys_all
make -fMAKEFILE.MK -C/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/../dvr_rdk/mcfw/src_linux clean
make[1]: 正在进入目录 `/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_linux'
make -fMAKEFILE.MK libs TARGET=clean
make[2]: 正在进入目录 `/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_linux'
make -C/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/../dvr_rdk/mcfw/src_linux/osa_kermod/build clean
make[3]: 正在进入目录 `/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_linux/osa_kermod/build'
make[3]: echo:命令未找到
make[3]: *** [clean] 错误 127
make[3]:正在离开目录 `/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_linux/osa_kermod/build'
make[2]: *** [osa] 错误 2
make[2]:正在离开目录 `/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_linux'
make[1]: *** [clean] 错误 2
make[1]:正在离开目录 `/opt/DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/mcfw/src_linux'
make: *** [dvr_rdk_linux_clean] 错误 2
有这些错误。。这个dvrrdk包我解压缩后什么都没改过。。小弟不知所措了啊。。希望您时间的话帮忙看看
从日志信息来看,应该是你没有安装好交叉编译工具,请安装Linux Cross Compiler Tool Chain : Arm 2009q1-203 (http:/ / www. codesourcery. com/ sgpp/ lite/ arm/ portal/release858),然后将cgt_a8/arm-2009q1 指向sourcesourcery的bin路径。默认的RDK包解压后是没有这个交叉编译工具的,你可以看一下ti_tools/cgt_a8这个目录的属性以及里面的内容。
Regards,
Louis
我的cgt_a8 好像是有交叉编译工具的
root@zwh-Lenovo:/opt/DVRRDK_02.00.00.23# ls ti_tools/cgt_a8/arm-2009q1/bin/
arm-none-linux-gnueabi-addr2line arm-none-linux-gnueabi-gprof
arm-none-linux-gnueabi-ar arm-none-linux-gnueabi-ld
arm-none-linux-gnueabi-as arm-none-linux-gnueabi-nm
arm-none-linux-gnueabi-c++ arm-none-linux-gnueabi-objcopy
arm-none-linux-gnueabi-c++filt arm-none-linux-gnueabi-objdump
arm-none-linux-gnueabi-cpp arm-none-linux-gnueabi-ranlib
arm-none-linux-gnueabi-g++ arm-none-linux-gnueabi-readelf
arm-none-linux-gnueabi-gcc arm-none-linux-gnueabi-size
arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.3.3 arm-none-linux-gnueabi-sprite
arm-none-linux-gnueabi-gcov arm-none-linux-gnueabi-strings
arm-none-linux-gnueabi-gdb arm-none-linux-gnueabi-strip
arm-none-linux-gnueabi-gdbtui mkimage
我也按照手册配置了 加了环境变量PATH
在终端中输入 arm-none-linux-gnueabi-gcc 也能得到提示 no input files 手册上说这样就算安好了 ,是这样么
这套软件包并不提供公开下载。
这是需要和ti签署NDA协议的。请就近联系代理商或TI销售办公室。