您好工程师,目前正在采用6678的srio接口与FPGA通信,有几个问题
1.由FPGA作为发起方向6678的外挂的DDR3发送数据,采用SWRITE+DOORBELL的方式,当数据从SRIO接口进入6678之后,
数据经过什么样的路径和操作过程到达DDR3?
内核是否干预?
数据是否会占用EMIF64位总线而使其挂起?
2.由6678作为发起方向FPGA发送数据时,由于数据量大,需要频繁的对LSU进行配置,而每次配置都要等待LSU_REG6的busy清空,
这种方式是否会造成srio传输效率下降或者内核负担加大?
在SRIO USER GUIDE当中提到通过EDMA方式对LSU 的寄存器配置可以不要等待busy清空,请问工程师EDMA配置LSU寄存器的具体过程是什么,有例子可以参考吗?