现进行DM6467T EVM搭建,问题如下:
(1)打开EVM后,终端显示到DM6467 EVM>后就没有了,并没有倒数读秒的过程。
(2)通过tftp下载uImage后通过root命令可以进入板子的系统中。不过当我添加NFS文件系统目录并重新生成uImage后并没有在板子的系统中找到相关的文件夹。
(3)uImage没法下载到板中实现自启动,而是需要每次开机后通过tftp进行烧录,不知道怎样才能下载uImage到板子中实现开机自动至target。
(4)板中已经下载好了boot,不过打开EVM时不同机器上面串口终端所显示的信息有的正确,有的一堆乱码???不解
新手开发,问题浅薄。还望各位大侠指教。谢谢