你上文讲到的“选择C6748的targetconfiguration”这个是什么意思?
另外自己用的板子用的是DDR2,开发板上使用MDDR,gel文件中已修改了DDR的相关设置部分,还有什么关键的地方需要修改的吗?
另外个人理解是连接了成功后再执行GEL语句的? 我是否还没有到这步?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请高人指点,在连接C6748的时候出现:
C674X_0: Error connecting to the target: Connect to PRSC failed
Hi Titan,
我們使用TMS320C6748BZWE這個DSP開發自己的板子,也是遇到相同的問題『Connect to PRSC failed』。
我們使用CCS 5.5要Connect Target的時候就會出現這個Error Message。另我們不解的是,相同的環境使用TI EVM的時候是沒有問題的,只有使用我們的板子就會有這個異常發生。
我們在懷疑是不是這個DSP在一開始就是Basic Secure Boot Enable的狀況,不允許JTAG端口連接,以致於會有Error。
如果這個問題JTAG disable的話,有沒有方法可以讓JTAG可以運作,使得CCS可以透過JTAG操作DSP?
煩請您提供建議,謝謝~
環境:
TMS320C6748BZWE + CCS v5.5 + XDS560v2 STM USB
Basic Secure 芯片一般不用于JTAG调试操作,而是在一般芯片上面调试好可执行文件,然后根据需要制作Basic Secure 运行的可执行文件。关于JTAG调试Basic Secure 芯片,请参看下面的说明: