您好:
我采用的是C6670多核芯片,自己的硬件版,仿真器XDS560V2,软件环境CCS5.2。
在单核中调试BCP时遇到以下两个疑问,请帮忙看看,谢谢!
1、在使用MOD时选择了soft modulation 分支,但调制后receive到的数据量总是多12个复数符号的数据(对应长度48个byte),是否正常?该数据是想输入到SSL模块中验证功能的,是否可以,输入数据量应该是多少?
2、在单独调用SSL时,如果将解扰使能参数设置为0不使能时,SSL输出的数据全部变为0x0101FFFF,是否正确?如何理解?