This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6670 LTE 例程中调制输出的数据长度异常?



您好!

  在调试C6670例程时,bcp_testProject中的test_lte_dl中,只将输入的参数和数据的路径修改为匹配路径,其他均无修改,运行后可正常receive到调制后的数据,但rxDataBufferLen的长度为2048,无法理解?从参数看G为25200,调制后这里的长度应该为50400,为什么事2048,单步查看了其他的参数均正常,另将调制屏蔽后RM的输出长度也是2048,不知如何理解?请指点,谢谢

  • 该问题已解决,例程中的输出长度没有问题,之前只看了单个buffer的长度,下面的程序有个总的长度和理解的一致。

    根据分析接收数据的buffer的大小并不是开到最大,一个buffer就将最大的数据量一次存下的。