各位大牛:
1)TI TMS320C6678芯片内部支持的最大程序运行ROM空间有多大?在线仿真器调试 load 进的程序存储在内部的什么地方?程序运行机制是什么?
2)直接对L2 部分区域进行数值初始化(如向该区域设置常量数值),查看memory为何不能够正确地进行初始化?
3)QDMA的OPT寄存器是不可读的,那么EDMA 的OPT寄存器可读吗?
4)SYS/BIOS 或者DSP/BIOS 是真正运行在C6678芯片内部的吗,还是只是在CCS上运行的一个开发工具?如果运行在内部,那它的运行结构和哈佛结构体系怎么协调?
5)光盘资料中有linux的相关资料,linux可以在此平台上运行吗?
大牛们,辛苦了,解答下。谢谢!