This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一个DSP 加载的问题(CCS3.1和CCS4.1)区别



请教一个DSP 加载的问题

DSP 的工程从CCS3.1迁移至CCS4.1过程中遇到的一些问题

我们的一块产品使用DM642芯片,加载DSP是使用Host boot方式,使用了PCI接口进行写入的

使用CCS3.1编译出的.out文件能够正常加载运行成功

使用CCS4.1编译出的.out文件加载运行不正常,dsp的初始化函数main 也没有调用(main函数进去直接点灯,发现没有亮灯)

BootMode  使用了Host boot方式

解析出来的sect.name    sect.phy_addr  sect.len和 .map文件一一对应过,也都是正确的

CCS 3.1和CCS4.1 编译出来的.out 文件格式有什么区别吗?为什么一个能正常启动,另一个不能正常启动呢?

COFF文件格式上是否有什么区别?

使用了PCI 加载字节序上是否有什么区别?

根据芯片手册说明,CPU从0地址启动,CCS4.1的工程上是否有哪里需要特殊设置?

The CPU then begins execution from address 0.