This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 不同模式下的程序运行结果不同



您好:

         1)LED灯在No BOOT 和 NAND BOOT开关控制下的在线仿真器下载运行, LED灯的闪烁时间不同,delay函数是相同的,是不是NAND下的PLL未正确初始化?还是有其他原因?

         2) GEM的全称是什么?IDMA中出现,在INTC.h头文件中也作为标示符,都什么意思?

        3). Local L2(0x00800000-0x00807FFFF),local L1D 和各个内核内部的L2 L1D L1P 有什么关系?Local L2等的作用是什么?是给8个和共享的吧?

 

  • 1) No BOOT模式下时钟是by pass的,你的意思是你在两个代码里都正确的初始化了PLL?你可以连上JTAG看你的PLL 是否是正确的设置。

    2)Generalized Embedded Megamodule, 这是TI DSP核的名称,你可以理解它包括处理单元,L1,L2等。

    3)Local L2地址是你当前的核所见的内部地址,同样它也有一个全局地址 10800000+N*1000000, 这两个地址是访问的地方是一样的,每个核都有自己的L2,由于本核访问它的速度足够快,因此通常用作本地变量和关键性代码。 共享的数据和代码通常放在Shared L2或者DDR。