NAND FAlsh via IBL 已经完成 i2c table complete 但是烧录LED至NAND 后重启不能够自启动、。
1)明明是正确的LED程序,仿真器调试也正确,为何下载到NAND Flash中自启动不可以实现??
2)eepromwriter_input.txt 中bus_addr=0x51问题,导致SW5的 4号键是否应该是OFF????
3) 不管是EEPROM_writer还是NAND_writer 、NOR_writer, Load momory 窗口中start address 都是0x80000000吗?那各自的_input.txt中是否需要修改?是不是程序是借助于DDR的0x80000000中传输到eeprom,nand ,nor?