This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

刚入手TMDSEVM6678LE,N多问题请大师务必帮忙.多谢了!!!



首先,我介绍下自己..

我是搞软件的,已经有十年左右.代码方面不是问题. 另,我做过ARM板子,画过电路图做过板子,上位机下位机都写过.但目前已有三四年没碰过硬件了..对于目前入手的6678板子,感觉很多不清楚的地方..请各位大师帮忙..多谢了!!!

1. 光盘中的BIOS-MCSDK_2.1.2.5 是一个库吗?? 我如何使用它?

我原来做ARM的时候,曾经接触过类似的东西..库几乎涵盖了各个方面.很好用,只用引头文件和库文件进去即可...追求效率的时候,才自己写,但库是很好的参考..对于6678比较复杂应该只能用库.

请问,在ECLIPSE(CCS)这种环境下,我如何使用MCSDK.

2. 板子上面的是仿真器对吧? 它是什么型号?我在CCS里如何选它? 

3.我目前装了CCS和MCSDK(光盘里带的),目前我想自己写个程序,如何都行.关键不知道如何着手..???

我新建一个CCS工程,在DEVICE->FAMILY里选C6000

然后 variant里如何都找不到合适的选项.....里面没有6678??

然后CONNECT里应该选仿真器....可是我不知道那是什么仿真器?

4. 如果上面的搞定了,,CCS也装好了..MCSDK也引用好了...有没有HELLOWORLD的程序,,不用网口,串口也行..好做个参考....

表达能力有限,请各位大师见谅.不胜感激...