大牛们:
1)c6678的Memory map 中 0x00800000-0x0087FFF是Local L2 SRAM 以及其后的Local L1P SRAM 和L1D SRAM(0x00f00000-0x00f07fff),这与DSP内核的L1P SRAM 或者L2 SRAM有什么关系,这三个SRAM的作用是什么?
2)这三个是不是只能是SRAM 而不能像内核的SRAM能够配置为CACHE?
3)这三个SRAM怎么不能使用EDMA和其他SRAM(如MSM、DDRSDRAM)进行数据传输?我能够实现IDMA的传输。为何?
4)使用EDMA3的0,1,2针对不同的TC为何数据传输速度有较大的差别?
比较急,希望各位大牛给与解答.谢谢!