This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6638芯片级问题咨询



TI的美女帅哥工程师你们好,出现如下问题请问时什么原因导致的

1、问题描述:

本次产品测试发现如下问题,在进行硬件测试的时候发现有20多块板卡10GE不通,10多块10GE测试可以通过。10GE不通的板卡均为本次最新采购的DSP,型号为TCI6638K2KXAAW ($Q30-6CZE699),JTAG读出的版本号为(3b98-102F)3.0。测试能通过的均为之前采购的DSP型号为TCI6638K2KAAAW(SQ11-4CZDDV9),JTAG读出的版本号为(1b98-102F)1.1。还有部分工程样片XTCI6638K2KXAAW(YB11-38ZCDG9)JTAG读出的版本号为(1b98-102F)1.1。

硬件上用DSP的XFI0接口接上一个retimer芯片DS125DF11在接上光笼子跑10GE。测试的时候用光模块把DSP板卡和PC机的万兆口连接起来,软件运行起来后能看到PC机侧万兆口能link上,但是万兆网和DSP板卡收发数据不通。硬件测试XFI的时钟正常,DSP侧收发信号均能在侧用示波器测试到。软件侧看到的是读取PCSR-rX-Status设备挂起(死机)。我们把在DSP型号为1.1的硬件上使用的软件在DSP型号为3.0的硬件板子上跑起来后发现SRIO接口初始化也有问题。

2.根据6638提供勘误表进行了如下测试

勘误表提供的复位10Glane,读取PCS寄存器会导致设备挂起。

我们

我们用MSDK3.0.4的软件版本,在DSP型号为1.1的硬件上使用, 10GE数据收发不通。在TI工程师的推荐下我们使用了MSDK3_01_04_07的软件版本,我们发现DSP的硬件为1.1的 10GE可以正常使用。DSP的硬件型号为3.0的DSP设备还是会挂起。

 

下面打印的信息为DSP型号为 1.1的正常启动信息,(后面还附有3.0设备挂起打印的启动的信息)DSP的硬件

U-Boot 2013.01-dirty (Jun 11 2019 - 02:11:54)

 

I2C:   ready

DRAM: 1 GiB

NAND: 512 MiB

Net:   TCI6638_EMAC, TCI6638_EMAC1

Erasing Nand...

Erasing at 0x120000 -- 100% complete.

Writing to Nand... done

 

NAND erase.part: device 0 offset 0x180000, size 0x7e80000

Erasing at 0x7fe0000 -- 100% complete.

OK

BOOTP broadcast 1

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 7

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 44

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 7

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 44

DHCP client bound to address 192.168.103.22

Using TCI6638_EMAC1 device

TFTP from server 192.168.103.40; our IP address is 192.168.103.22

#######Filename #########'./keystone-evm-ubifs.ubi'.

Load address: 0x82000000

Loading: #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #############################################

         2.5 MiB/s

done

Bytes transferred = 17825792 (1100000 hex)

 

NAND write: device 0 offset 0x180000, size 0x1170000

18284544 bytes written: OK

Hit any key to stop autoboot: 0

Creating 1 MTD partitions on "nand0":

0x000000180000-0x000008000000 : "mtd=2"

UBI: attaching mtd1 to ubi0

UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)

UBI: logical eraseblock size:   126976 bytes

UBI: smallest flash I/O unit:   2048

UBI: VID header offset:         2048 (aligned 2048)

UBI: data offset:               4096

UBI: volume 1 ("rootfs") re-sized from 446 to 915 LEBs

UBI: attached mtd1 to ubi0

UBI: MTD device name:           "mtd=2"

UBI: MTD device size:           126 MiB

UBI: number of good PEBs:       1012

UBI: number of bad PEBs:         0

UBI: max. allowed volumes:       128

UBI: wear-leveling threshold:   4096

UBI: number of internal volumes: 1

UBI: number of user volumes:     2

UBI: available PEBs:             0

UBI: total number of reserved PEBs: 1012

UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 10

UBI: max/mean erase counter: 1/0

UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "boot"

UBIFS: mounted read-only

UBIFS: file system size:   4190208 bytes (4092 KiB, 3 MiB, 33 LEBs)

UBIFS: journal size:       1142785 bytes (1116 KiB, 1 MiB, 8 LEBs)

UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)

UBIFS: default compressor: LZO

UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)

Loading file 'uImage-k2hk-evm.dtb' to addr 0x87000000 with size 50884 (0x0000c6c4)...

Done

Loading file 'skern-keystone-evm.bin' to addr 0x0c5f0000 with size 45056 (0x0000b000)...

Done

Loading file 'uImage-keystone-evm.bin' to addr 0x88000000 with size 3755888 (0x00394f70)...

Done

## installed monitor, freq [204800000], status 204800000

## Booting kernel from Legacy Image at 88000000 ...

   Image Name:   Linux-3.10.10

   Created:     2019-07-22 21:58:58 UTC

   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)

   Data Size:   3755824 Bytes = 3.6 MiB

   Load Address: 80008000

   Entry Point: 80008000

   Verifying Checksum ... OK

## Flattened Device Tree blob at 87000000

   Booting using the fdt blob at 0x87000000

   Loading Kernel Image ... OK

OK

   Using Device Tree in place at 87000000, end 8700f6c3

 

Starting kernel ...

 

[   0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0

[   0.000000] Linux version 3.10.10 (root@edu-T) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #52 SMP Tue Jul 23 05:58:17 CST 2019

[   0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f4] revision 4 (ARMv7), cr=30c7387d

[   0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache

[   0.000000] Machine: KeyStone2, model: Texas Instruments Keystone 2 SoC

[   0.000000] switching to high address space at 0x800000000

[   0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 1f000000

[   0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc

[   0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @c0b7d000 s11840 r8192 d12736 u32768

[   0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048

[   0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=2,2048

[   0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)

[   0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)

[   0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)

[   0.000000] Memory: 512MB = 512MB total

[   0.000000] Memory: 495508k/495508k available, 28780k reserved, 0K highmem

[   0.000000] Virtual kernel memory layout:

[   0.000000]     vector : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)

[   0.000000]     fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)

[   0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000   ( 488 MB)

[   0.000000]     lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)

[   0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)

[   0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   ( 14 MB)

[   0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc06a2468   (6762 kB)

[   0.000000]       .init : 0xc06a3000 - 0xc06f1e40   ( 316 kB)

[   0.000000]       .data : 0xc06f2000 - 0xc07323e8   ( 257 kB)

[   0.000000]       .bss : 0xc07323e8 - 0xc07609f4   ( 186 kB)

[   0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1

[   0.000000] Hierarchical RCU implementation.

[   0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16

[   0.000000] ipc irq: irqchip registered, range 512-539

[   0.000000] Main PLL clk (1228800000 Hz), parent (122880000 Hz),postdiv = 2, mult = 19, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (625000000 Hz), parent (125000000 Hz),postdiv = 2, mult = 9, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (983040000 Hz), parent (122880000 Hz),postdiv = 2, mult = 15, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (333333333 Hz), parent (100000000 Hz),postdiv = 6, mult = 19, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (333333333 Hz), parent (100000000 Hz),postdiv = 6, mult = 19, prediv = 0

[   0.000000] Architected local timer running at 204.80MHz (phys).

[   0.000000] Switching to timer-based delay loop

[   0.000000] sched_clock: ARM arch timer >56 bits at 204800kHz, resolution 625/128ns

[   0.000000] keystone timer clock @204800000 MHz

[   0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms

[   0.000000] Console: colour dummy device 80x30

[   44.692689] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 409.60 BogoMIPS (lpj=2048000)

[   44.692706] pid_max: default: 4096 minimum: 301

[   44.692927] Mount-cache hash table entries: 512

[   44.709126] CPU: Testing write buffer coherency: ok

[   44.709447] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000

[   44.709468] Setting up static identity map for 0xc04ba158 - 0xc04ba18c

[   44.770586] CPU1: Booted secondary processor

[   44.770625] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001

[   44.830989] CPU2: Booted secondary processor

[   44.831028] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002

[   44.891383] CPU3: Booted secondary processor

[   44.891423] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003

[   44.891621] Brought up 4 CPUs

[   44.891655] SMP: Total of 4 processors activated (1638.40 BogoMIPS).

[   44.891663] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.

[   44.892444] devtmpfs: initialized

[   44.916191] NET: Registered protocol family 16

[   44.917896] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations

[   44.934653] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.

[   44.934665] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.

[   44.949816] bio: create slab <bio-0> at 0

[   44.951526] SCSI subsystem initialized

[   44.952153] usbcore: registered new interface driver usbfs

[   44.952294] usbcore: registered new interface driver hub

[   44.952461] usbcore: registered new device driver usb

[   44.954432] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered

[   44.954442] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>

[   44.954551] PTP clock support registered

[   44.954753] keystone-hwqueue hwqueue.6: qmgr start queue 0, number of queues 8192

[   44.954890] keystone-hwqueue hwqueue.6: added qmgr start queue 0, num of queues 8192, reg_peek e0840000, reg_status e0806000, reg_config e0808000, reg_region e080a000, reg_push e0880000, reg_pop e08c0000

[   44.954907] keystone-hwqueue hwqueue.6: qmgr start queue 8192, number of queues 8192

[   44.955034] keystone-hwqueue hwqueue.6: added qmgr start queue 8192, num of queues 8192, reg_peek e0900000, reg_status e080c400, reg_config e080e000, reg_region e0810000, reg_push e0940000, reg_pop e0980000

[   44.956416] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos: sched port @8096, drop sched @8000

[   44.958265] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos: sched port @6496, drop sched @6400

[   44.960076] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-rio: 128 descriptors of size 256

[   44.960093] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-xge: 1024 descriptors of size 128

[   44.960109] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-crypto: 1024 descriptors of size 128

[   44.960125] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-net: 11264 descriptors of size 128

[   44.960141] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-udma: 1920 descriptors of size 256

[   44.963603] keystone-hwqueue hwqueue.6: registered queues 0-16383

[   44.964144] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos version 0x2000107, magic valid

[   44.964703] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos version 0x2000107, magic valid

[   44.977562] keystone-pktdma 2a08000.pktdma: registered 32 logical channels, flows 32, tx chans: 32, rx chans: 32, loopback

[   44.984220] keystone-pktdma 2004000.pktdma: registered 33 logical channels, flows 32, tx chans: 9, rx chans: 24

[   44.985158] keystone-pktdma 2fa1000.pktdma: registered 4 logical channels, flows 32, tx chans: 16, rx chans: 16

[   44.985381] Switching to clocksource arch_sys_counter

[   45.017624] NET: Registered protocol family 2

[   45.018272] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)

[   45.018390] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)

[   45.018499] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)

[   45.018553] TCP: reno registered

[   45.018570] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)

[   45.018600] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)

[   45.018901] NET: Registered protocol family 1

[   45.019169] RPC: Registered named UNIX socket transport module.

[   45.019180] RPC: Registered udp transport module.

[   45.019188] RPC: Registered tcp transport module.

[   45.019197] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.

[   45.019759] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A15 PMU driver, 7 counters available

[   45.161921] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).

[   45.162225] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].

[   45.162641] jffs2: version 2.2. (NAND) ? 2001-2006 Red Hat, Inc.

[   45.163162] msgmni has been set to 999

[   45.164783] NET: Registered protocol family 38

[   45.165110] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)

[   45.165122] io scheduler noop registered

[   45.165132] io scheduler deadline registered

[   45.165335] io scheduler cfq registered (default)

[   45.168376] keystone-udma udma0.7: registered udma device udma0

[   45.267759] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled

[   45.270060] 2530c00.serial: ttyS0 at MMIO 0x2530c00 (irq = 309) is a 16550A

[   45.998908] console [ttyS0] enabled

[   46.003415] 2531000.serial: ttyS1 at MMIO 0x2531000 (irq = 312) is a 16550A

[   46.017590] loop: module loaded

[   46.020950] at24 0-0050: 131072 byte 24c1024 EEPROM, writable, 1 bytes/write

[   46.029234] Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics

[   46.037012] ONFI param page 0 valid

[   46.040494] ONFI flash detected

[   46.043633] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xac (Micron MT29F4G08ABBDAHC), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64

[   46.055359] Bad block table found at page 262080, version 0x01

[   46.061709] Bad block table found at page 262016, version 0x01

[   46.067911] 3 ofpart partitions found on MTD device 30000000.nand

[   46.073994] Creating 3 MTD partitions on "30000000.nand":

[   46.079403] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"

[   46.085479] 0x000000100000-0x000000180000 : "params"

[  46.091489] 0x000000180000-0x000008000000 : "ubifs"

[   46.097520] davinci_nand 30000000.nand: controller rev. 2.5

[   46.104030] spi_davinci 21000400.spi: master is unqueued, this is deprecated

[   46.111536] m25p80 spi32766.0: unrecognized JEDEC id ffffff

[   46.117714] spi_davinci 21000400.spi: Controller at 0xe087c400

[   46.123976] spi_davinci 21000600.spi: master is unqueued, this is deprecated

[   46.131034] spi_davinci 21000600.spi: Controller at 0xe087e600

[   46.137317] spi_davinci 21000800.spi: master is unqueued, this is deprecated

[   46.144359] spi_davinci 21000800.spi: Controller at 0xe08ae800

[   46.151776] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6

[   46.156838] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>

[   46.163774] keystone-netcp 2090000.netcp: missing num_serdes parameter

[   46.170312] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_lanes parameter

[   46.177032] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_ref_clk parameter

[   46.183899] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_baud_rate parameter

[   46.190952] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_rate_mode parameter

[   46.198005] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_phy_intf parameter

[   46.204957] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_loopback parameter

[   46.211943] keystone-netcp 2090000.netcp: Missing cpts_clock_mult property in the DT.

[   46.219774] keystone-netcp 2090000.netcp: Missing cpts_clock_shift property in the DT.

[   46.227691] keystone-netcp 2090000.netcp: Missing cpts_clock_div property in the DT.

[   46.236966] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth0"

[   46.243148] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx0

[   46.250428] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth1"

[   46.256628] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx1

[   46.263894] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth2"

[   46.270092] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx2

[   46.277320] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth3"

[   46.283502] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx3

[   46.289626] XGE serdes config:

[   46.292675]   ref_clk=156.25MHz, link_rate=10.3125G, lanes=2

[   46.298336]   c1=2, c2=0, cm=2, tx_att=12, tx_vreg=4

[   46.303290]   eq flags: vreg=1, cdfe=1, offset=1

[   46.307913] XGE: serdes reset

[   46.328888] XGE:k2serdes_enable_xgmii_port

[   47.545517] XGE: timeout waiting for serdes link up

[   47.550384] XGE:k2serdes_check_lane

[   47.554552] keystone-netcp 2f00000.netcp: Created interface "eth4"

[   47.560753] keystone-netcp 2f00000.netcp: dma_chan_name xgetx0

[   47.566598] XGE: serdes reset

[   48.804165] XGE: timeout waiting for serdes link up

[   48.809040] XGE:k2serdes_check_lane

[   48.813186] keystone-netcp 2f00000.netcp: Created interface "eth5"

[  48.819383] keystone-netcp 2f00000.netcp: dma_chan_name xgetx1

[   48.825216] XGE: serdes reset

[   48.846181] XGE:k2serdes_enable_xgmii_port

[   50.062807] XGE: timeout waiting for serdes link up

[   50.067683] XGE:k2serdes_check_lane

[   50.071383] keystone-netcp 2090000.netcp: could not find interface 2 node in device tree

[   50.079478] keystone-netcp 2090000.netcp: Attach of module keystone-qos declined with -19

[   50.087659] keystone-netcp 2090000.netcp: could not find interface 3 node in device tree

[   50.095750] keystone-netcp 2090000.netcp: Attach of module keystone-qos declined with -19

[   50.103945] keystone-netcp 2090000.netcp: Attach of module keystone-sa declined with -19

[   50.112037] keystone-netcp 2090000.netcp: Attach of module keystone-sa declined with -19

[   50.121892] keystone-dwc3 2690000.dwc: usbss revision 47914300

[   50.127761] keystone-dwc3 2690000.dwc: mapped irq 425 to virq 572

[   50.336451] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller

[   50.341951] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1

[   50.350555] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 572, io mem 0x02690000

[   50.356681] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002

[   50.363462] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1

[   50.370686] usb usb1: Product: xHCI Host Controller

[   50.375569] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.10 xhci-hcd

[   50.381046] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto

[   50.386645] hub 1-0:1.0: USB hub found

[   50.390402] hub 1-0:1.0: 1 port detected

[   50.394641] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller

[   50.400154] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2

[   50.407940] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003

[   50.414720] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1

[   50.421943] usb usb2: Product: xHCI Host Controller

[   50.426823] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.10 xhci-hcd

[   50.432301] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto

[   50.437852] hub 2-0:1.0: USB hub found

[   50.441605] hub 2-0:1.0: 1 port detected

[   50.446782] usbcore: registered new interface driver usb-storage

[   50.453233] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice

[   50.459172] i2c /dev entries driver

[   50.463714] watchdog 22f0080.wdt: heartbeat 60 sec

[   50.471861] keystone-crypto 20c0000.crypto: crypto accelerator enabled

[   50.478963] usbcore: registered new interface driver usbhid

[   50.484526] usbhid: USB HID core driver

[   50.490231] remoteproc0: 2620040.dsp0 is available

[   50.495103] remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.504071] remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.514450] remoteproc0: no firmware found

[   50.518865] rproc-user 2620040.dsp0: registered misc device dsp0

[   50.525279] remoteproc1: 2620044.dsp1 is available

[   50.530164] remoteproc1: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.539121] remoteproc1: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.549501] remoteproc1: no firmware found

[   50.555192] rproc-user 2620044.dsp1: registered misc device dsp1

[   50.561640] remoteproc2: 2620048.dsp2 is available

[   50.566524] remoteproc2: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.575478] remoteproc2: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.585856] remoteproc2: no firmware found

[   50.590249] rproc-user 2620048.dsp2: registered misc device dsp2

[   50.596644] remoteproc3: 262004c.dsp3 is available

[   50.601515] remoteproc3: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.610473] remoteproc3: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.620849] remoteproc3: no firmware found

[   50.625230] rproc-user 262004c.dsp3: registered misc device dsp3

[   50.631637] remoteproc4: 2620050.dsp4 is available

[   50.636521] remoteproc4: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.645477] remoteproc4: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.655865] remoteproc4: no firmware found

[   50.660247] rproc-user 2620050.dsp4: registered misc device dsp4

[   50.666648] remoteproc5: 2620054.dsp5 is available

[   50.671518] remoteproc5: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.680478] remoteproc5: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.690853] remoteproc5: no firmware found

[   50.695246] rproc-user 2620054.dsp5: registered misc device dsp5

[   50.701652] remoteproc6: 2620058.dsp6 is available

[   50.706537] remoteproc6: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.715492] remoteproc6: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.725867] remoteproc6: no firmware found

[   50.730249] rproc-user 2620058.dsp6: registered misc device dsp6

[   50.736662] remoteproc7: 262005c.dsp7 is available

[   50.741531] remoteproc7: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.

[   50.750490] remoteproc7: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.

[   50.760874] remoteproc7: no firmware found

[   50.765263] rproc-user 262005c.dsp7: registered misc device dsp7

[   50.771321] rproc-user dspmem.9: kick gpio

[   50.775649] rproc-user dspmem.9: registered misc device dspmem

[   50.781990] oprofile: using arm/armv7-ca15

[   50.786294] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver

[   50.791665] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver

[   50.796554] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver

[   50.802678] TCP: cubic registered

[   50.806002] Initializing XFRM netlink socket

[   50.811057] NET: Registered protocol family 10

[   50.817588] NET: Registered protocol family 17

[   50.822050] NET: Registered protocol family 15

[   50.826584] Bridge firewalling registered

[   50.830594] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8

[   50.835657] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)

[   50.842484] NET: Registered protocol family 41

[   50.847148] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0

[   50.854817] Registering SWP/SWPB emulation handler

[   50.861294] UBI: attaching mtd2 to ubi0

[   51.383984] UBI: scanning is finished

[   51.394694] UBI warning: print_rsvd_warning: cannot reserve enough PEBs for bad PEB handling, reserved 10, need 80

[   51.406612] UBI: attached mtd2 (name "ubifs", size 126 MiB) to ubi0

[   51.412871] UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes

[   51.419666] UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048

[   51.426368] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096

[   51.433231] UBI: good PEBs: 1012, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0

[   51.439235] UBI: user volume: 2, internal volumes: 1, max. volumes count: 128

[   51.446366] UBI: max/mean erase counter: 1/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 8671356

[   51.455138] UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1012, PEBs reserved for bad PEB handling: 10

[ 51.464363] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 1263

[   51.471403] UBIFS: parse sync

[   51.476270] UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_1" started, PID 1266

[   51.550901] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 1, name "rootfs"

[   51.556917] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes

[   51.566048] UBIFS: FS size: 58789888 bytes (56 MiB, 463 LEBs), journal size 7872512 bytes (7 MiB, 62 LEBs)

[   51.575695] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)

[  51.580742] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 359D17E0-34DF-4BC3-A8E1-CAE73441A5AD, small LPT model

[   51.592913] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.

[   51.600570] devtmpfs: mounted

[   51.603806] Freeing unused kernel memory: 312K (c06a3000 - c06f1000)

INIT: version 2.88 booting

Error opening /dev/fb0: No such file or directory

Starting udev

[   52.190872] udevd[1296]: starting version 182

Starting Bootlog daemon: bootlogd.

Populating dev cache

Wed Sep 30 08:10:00 UTC 2015

INIT: Entering runlevel: 5

Configuring network interfaces... [   55.118144] keystone-netcp 2090000.netcp: initializing cpsw version 1.3 (1) SGMII identification value 0x4ed1

[   55.128304] keystone-netcp 2090000.netcp: Created a cpsw ale engine

[   55.134591] -----SGMII_LINK_MAC_MAC_AUTONEG-----port=0,interface=0

[   55.245908] pps pps0: new PPS source ptp0

[   55.249943] cpts rftclk rate(614400000 HZ),mult(5000),shift(10),div(3)

[   55.291167] keystone-netcp 2090000.netcp: Using Packet Accelerator Firmware version 0x03000009

[   55.299792] keystone-netcp 2090000.netcp: pa_clk_rate(163840000 HZ),mult(25000),shift(12)

[   55.586104] net eth0: netcp device eth0 opened

[   55.593385] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0

[   55.599060] net eth0: adding rx vlan id: 0

udhcpc (v1.22.1) started

Sending discover...

Sending select for 192.168.103.30...

Lease of 192.168.103.30 obtained, lease time 172800

ip: RTNETLINK answers: No such device

/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 0.0.0.0

done.

[   56.030750] keystone-netcp 2f00000.netcp: initialize cpsw version 1.1 (0) CPSW identification value 0x4ee3

[   56.040789] keystone-netcp 2f00000.netcp: Created a cpsw ale engine

[   56.106071] net eth4: netcp device eth4 opened

[   56.112276] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth4: link is not ready

[   56.118121] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth4

[   56.123828] net eth4: adding rx vlan id: 0

run arm start

[   56.145508] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth4: link becomes ready

[   56.153468] keystone-netcp 2090000.netcp: initializing cpsw version 1.3 (1) SGMII identification value 0x4ed1

[   56.163608] -----SGMII_LINK_MAC_PHY-----port=1,interface=4

[   56.596102] net eth1: netcp device eth1 opened

[   56.602798] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth1

[   56.608476] net eth1: adding rx vlan id: 0

is online.

begin download server_arm

Ul buffer offset = b5000100 ,Ul Buffer len = 14692132

Ul pagesize = 4096 ,Ul page_base = b5000000 ,Ul page_offset = 100

fd = 3

Dl Buffer offset = b6000100 ,Dl buffer len = 14692132

Dl pagesize = 4096 ,Dl page_base = b6000000 ,Dl page_offset = 100

flag pagesize = 4096 ,flag page_base = b5000000 ,flag page_offset = 0

Starting telnet daemon.

Starting syslogd/klogd: done

Stopping Bootlog daemon: bootlogd.

 

_____                    _____           _         _  

| _ |___ ___ ___ ___   | _ |___ ___ |_|___ ___| |_

|     | _| .'| . | . | |   __| _| . | | | -_| _| _|

|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|

             |___|                   |___|            

 

Arago Project http://arago-project.org k2hk-evm /dev/ttyS0

 

Arago 2015.05 k2hk-evm /dev/ttyS0

 

k2hk-evm login:

 

 

以下为DSP型号为3.0 设备挂起的打印信息

 

U-Boot 2013.01-dirty (Jun 11 2019 - 02:11:54)

 

I2C:   ready

DRAM: 1 GiB

NAND: 512 MiB

Net:   TCI6638_EMAC, TCI6638_EMAC1

Erasing Nand...

Erasing at 0x120000 -- 100% complete.

Writing to Nand... done

 

NAND erase.part: device 0 offset 0x180000, size 0x7e80000

Erasing at 0x7fe0000 -- 100% complete.

OK

BOOTP broadcast 1

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 7

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 44

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 7

*** Unhandled DHCP Option in OFFER/ACK: 44

DHCP client bound to address 192.168.103.22

Using TCI6638_EMAC1 device

TFTP from server 192.168.103.40; our IP address is 192.168.103.22

#######Filename #########'./keystone-evm-ubifs.ubi'.

Load address: 0x82000000

Loading: #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #############################################

         2.5 MiB/s

done

Bytes transferred = 17825792 (1100000 hex)

 

NAND write: device 0 offset 0x180000, size 0x1170000

18284544 bytes written: OK

Hit any key to stop autoboot: 0

Creating 1 MTD partitions on "nand0":

0x000000180000-0x000008000000 : "mtd=2"

UBI: attaching mtd1 to ubi0

UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)

UBI: logical eraseblock size:   126976 bytes

UBI: smallest flash I/O unit:   2048

UBI: VID header offset:         2048 (aligned 2048)

UBI: data offset:               4096

UBI: volume 1 ("rootfs") re-sized from 446 to 915 LEBs

UBI: attached mtd1 to ubi0

UBI: MTD device name:           "mtd=2"

UBI: MTD device size:           126 MiB

UBI: number of good PEBs:       1012

UBI: number of bad PEBs:         0

UBI: max. allowed volumes:       128

UBI: wear-leveling threshold:   4096

UBI: number of internal volumes: 1

UBI: number of user volumes:     2

UBI: available PEBs:             0

UBI: total number of reserved PEBs: 1012

UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 10

UBI: max/mean erase counter: 1/0

UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "boot"

UBIFS: mounted read-only

UBIFS: file system size:   4190208 bytes (4092 KiB, 3 MiB, 33 LEBs)

UBIFS: journal size:       1142785 bytes (1116 KiB, 1 MiB, 8 LEBs)

UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)

UBIFS: default compressor: LZO

UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)

Loading file 'uImage-k2hk-evm.dtb' to addr 0x87000000 with size 50884 (0x0000c6c4)...

Done

Loading file 'skern-keystone-evm.bin' to addr 0x0c5f0000 with size 45056 (0x0000b000)...

Done

Loading file 'uImage-keystone-evm.bin' to addr 0x88000000 with size 3755888 (0x00394f70)...

Done

## installed monitor, freq [204800000], status 204800000

## Booting kernel from Legacy Image at 88000000 ...

   Image Name:   Linux-3.10.10

   Created:     2019-07-22 21:58:58 UTC

   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)

   Data Size:   3755824 Bytes = 3.6 MiB

   Load Address: 80008000

   Entry Point: 80008000

   Verifying Checksum ... OK

## Flattened Device Tree blob at 87000000

   Booting using the fdt blob at 0x87000000

   Loading Kernel Image ... OK

OK

   Using Device Tree in place at 87000000, end 8700f6c3

 

Starting kernel ...

 

[   0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0

[   0.000000] Linux version 3.10.10 (root@edu-T) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #52 SMP Tue Jul 23 05:58:17 CST 2019

[   0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f4] revision 4 (ARMv7), cr=30c7387d

[   0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache

[   0.000000] Machine: KeyStone2, model: Texas Instruments Keystone 2 SoC

[   0.000000] switching to high address space at 0x800000000

[   0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 1f000000

[   0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc

[   0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @c0b7d000 s11840 r8192 d12736 u32768

[   0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048

[   0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=2,2048

[   0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)

[   0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)

[   0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)

[   0.000000] Memory: 512MB = 512MB total

[   0.000000] Memory: 495508k/495508k available, 28780k reserved, 0K highmem

[   0.000000] Virtual kernel memory layout:

[   0.000000]     vector : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)

[   0.000000]     fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)

[   0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000   ( 488 MB)

[   0.000000]     lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)

[   0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)

[   0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   ( 14 MB)

[   0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc06a2468   (6762 kB)

[   0.000000]       .init : 0xc06a3000 - 0xc06f1e40   ( 316 kB)

[   0.000000]       .data : 0xc06f2000 - 0xc07323e8   ( 257 kB)

[   0.000000]       .bss : 0xc07323e8 - 0xc07609f4   ( 186 kB)

[   0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1

[   0.000000] Hierarchical RCU implementation.

[   0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16

[   0.000000] ipc irq: irqchip registered, range 512-539

[   0.000000] Main PLL clk (1228800000 Hz), parent (122880000 Hz),postdiv = 2, mult = 19, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (625000000 Hz), parent (125000000 Hz),postdiv = 2, mult = 9, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (983040000 Hz), parent (122880000 Hz),postdiv = 2, mult = 15, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (333333333 Hz), parent (100000000 Hz),postdiv = 6, mult = 19, prediv = 0

[   0.000000] Generic PLL clk (333333333 Hz), parent (100000000 Hz),postdiv = 6, mult = 19, prediv = 0

[   0.000000] Architected local timer running at 204.80MHz (phys).

[   0.000000] Switching to timer-based delay loop

[   0.000000] sched_clock: ARM arch timer >56 bits at 204800kHz, resolution 625/128ns

[   0.000000] keystone timer clock @204800000 MHz

[   0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms

[   0.000000] Console: colour dummy device 80x30

[   43.922780] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 409.60 BogoMIPS (lpj=2048000)

[   43.922797] pid_max: default: 4096 minimum: 301

[   43.923015] Mount-cache hash table entries: 512

[   43.939128] CPU: Testing write buffer coherency: ok

[   43.939432] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000

[   43.939453] Setting up static identity map for 0xc04ba158 - 0xc04ba18c

[   43.985997] CPU1: Booted secondary processor

[   43.986033] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001

[   44.031888] CPU2: Booted secondary processor

[   44.031924] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002

[   44.077772] CPU3: Booted secondary processor

[   44.077809] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003

[   44.077999] Brought up 4 CPUs

[   44.078033] SMP: Total of 4 processors activated (1638.40 BogoMIPS).

[   44.078041] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.

[   44.078805] devtmpfs: initialized

[   44.102322] NET: Registered protocol family 16

[   44.104035] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations

[   44.120678] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.

[   44.120690] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.

[   44.135823] bio: create slab <bio-0> at 0

[   44.137550] SCSI subsystem initialized

[   44.138174] usbcore: registered new interface driver usbfs

[   44.138314] usbcore: registered new interface driver hub

[   44.138482] usbcore: registered new device driver usb

[   44.140427] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered

[   44.140438] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>

[   44.140546] PTP clock support registered

[   44.140745] keystone-hwqueue hwqueue.6: qmgr start queue 0, number of queues 8192

[   44.140881] keystone-hwqueue hwqueue.6: added qmgr start queue 0, num of queues 8192, reg_peek e0840000, reg_status e0806000, reg_config e0808000, reg_region e080a000, reg_push e0880000, reg_pop e08c0000

[   44.140898] keystone-hwqueue hwqueue.6: qmgr start queue 8192, number of queues 8192

[   44.141027] keystone-hwqueue hwqueue.6: added qmgr start queue 8192, num of queues 8192, reg_peek e0900000, reg_status e080c400, reg_config e080e000, reg_region e0810000, reg_push e0940000, reg_pop e0980000

[   44.142397] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos: sched port @8096, drop sched @8000

[   44.144248] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos: sched port @6496, drop sched @6400

[   44.146049] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-rio: 128 descriptors of size 256

[   44.146067] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-xge: 1024 descriptors of size 128

[   44.146083] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-crypto: 1024 descriptors of size 128

[   44.146099] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-net: 11264 descriptors of size 128

[   44.146114] keystone-hwqueue hwqueue.6: added pool pool-udma: 1920 descriptors of size 256

[   44.149267] keystone-hwqueue hwqueue.6: registered queues 0-16383

[   44.149726] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos version 0x2000107, magic valid

[   44.150281] keystone-hwqueue hwqueue.6: qos version 0x2000107, magic valid

[   44.162569] keystone-pktdma 2a08000.pktdma: registered 32 logical channels, flows 32, tx chans: 32, rx chans: 32, loopback

[   44.171142] keystone-pktdma 2004000.pktdma: registered 33 logical channels, flows 32, tx chans: 9, rx chans: 24

[   44.172068] keystone-pktdma 2fa1000.pktdma: registered 4 logical channels, flows 32, tx chans: 16, rx chans: 16

[   44.172291] Switching to clocksource arch_sys_counter

[   44.204227] NET: Registered protocol family 2

[   44.204851] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)

[   44.204968] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)

[   44.205078] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)

[   44.205126] TCP: reno registered

[   44.205141] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)

[   44.205170] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)

[   44.205464] NET: Registered protocol family 1

[   44.205726] RPC: Registered named UNIX socket transport module.

[   44.205737] RPC: Registered udp transport module.

[   44.205745] RPC: Registered tcp transport module.

[   44.205753] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.

[   44.206310] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A15 PMU driver, 7 counters available

[   44.348241] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).

[   44.348533] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].

[   44.348941] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.

[   44.349461] msgmni has been set to 999

[   44.351067] NET: Registered protocol family 38

[   44.351396] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)

[   44.351407] io scheduler noop registered

[   44.351417] io scheduler deadline registered

[   44.351620] io scheduler cfq registered (default)

[   44.353719] keystone-udma udma0.7: registered udma device udma0

[   44.452441] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled

[   44.454657] 2530c00.serial: ttyS0 at MMIO 0x2530c00 (irq = 309) is a 16550A

[   45.183529] console [ttyS0] enabled

[   45.188038] 2531000.serial: ttyS1 at MMIO 0x2531000 (irq = 312) is a 16550A

[   45.200213] loop: module loaded

[   45.203600] at24 0-0050: 131072 byte 24c1024 EEPROM, writable, 1 bytes/write

[   45.211846] Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics

[   45.219398] ONFI param page 0 valid

[   45.222911] ONFI flash detected

[   45.226051] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xac (Micron MT29F4G08ABBDAHC), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64

[   45.237747] Bad block table found at page 262080, version 0x01

[   45.244100] Bad block table found at page 262016, version 0x01

[   45.250291] 3 ofpart partitions found on MTD device 30000000.nand

[   45.256383] Creating 3 MTD partitions on "30000000.nand":

[   45.261775] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"

[   45.267823] 0x000000100000-0x000000180000 : "params"

[   45.273847] 0x000000180000-0x000008000000 : "ubifs"

[   45.279842] davinci_nand 30000000.nand: controller rev. 2.5

[   45.286344] spi_davinci 21000400.spi: master is unqueued, this is deprecated

[   45.293858] m25p80 spi32766.0: unrecognized JEDEC id ffffff

[   45.299997] spi_davinci 21000400.spi: Controller at 0xe087c400

[   45.306295] spi_davinci 21000600.spi: master is unqueued, this is deprecated

[   45.313357] spi_davinci 21000600.spi: Controller at 0xe087e600

[   45.319614] spi_davinci 21000800.spi: master is unqueued, this is deprecated

[   45.326674] spi_davinci 21000800.spi: Controller at 0xe08ae800

[   45.334086] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6

[   45.339129] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>

[   45.346079] keystone-netcp 2090000.netcp: missing num_serdes parameter

[   45.352617] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_lanes parameter

[   45.359312] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_ref_clk parameter

[   45.366189] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_baud_rate parameter

[   45.373243] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_rate_mode parameter

[   45.380283] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_phy_intf parameter

[   45.387246] keystone-netcp 2090000.netcp: missing serdes_loopback parameter

[   45.394230] keystone-netcp 2090000.netcp: Missing cpts_clock_mult property in the DT.

[   45.402051] keystone-netcp 2090000.netcp: Missing cpts_clock_shift property in the DT.

[   45.409968] keystone-netcp 2090000.netcp: Missing cpts_clock_div property in the DT.

[   45.419224] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth0"

[   45.425425] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx0

[   45.432706] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth1"

[   45.438888] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx1

[   45.446178] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth2"

[   45.452376] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx2

[   45.459593] keystone-netcp 2090000.netcp: Created interface "eth3"

[   45.465791] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx3

[   45.471891] XGE serdes config:

[   45.474953]   ref_clk=156.25MHz, link_rate=10.3125G, lanes=2

[   45.480604]   c1=2, c2=0, cm=2, tx_att=12, tx_vreg=4

[   45.485571]   eq flags: vreg=1, cdfe=1, offset=1

[   45.490184] XGE: serdes reset

卡死到此处不动了。