我按照:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 这个链接下载和配置了CCS的环境和DSP的SDK,但是在导入SDK里的历程后,编译出现以下错误:
Description Resource Path Location Type
#1965 cannot open source file "ti/dsplib/dsplib.h" fft_example.c /FFT_Example_64P_LE_ELF line 51 C/C++ Problem
但是我已经安装了库同时自己也能找到这个文件,SDK和CCS安装路径均为默认路径。我如果手动将这个头文件添加进去之后,又会出现另一个错误:
Description Resource Path Location Type
#1965 cannot open source file "ti/dsplib/src/DSP_fir_gen/DSP_fir_gen.h" .ccsproject /FFT_Example_64P_LE_ELF line 38, external location: C:\ti\dsplib_c64xP_3_4_0_4\packages\ti\dsplib\dsplib.h C/C++ Problem
显示另一个头文件无法打开
我将所有的文件都添加进去之后又出现另一个错误:
Description Resource Path Location Type
#10010 null: errors encountered during linking; "FFT_SP_Example_674_LE_ELF.out" not built FFT_SP_Example_674_LE_ELF C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type
<a href="processors.wiki.ti.com/.../10234"> null: unresolved symbols remain FFT_SP_Example_674_LE_ELF C/C++ Problem
请问这个错误要如何解决,是我哪一步出现错误了么?请明示,谢谢!
期待您的解答