我们现在有一块自己制作的DSPC6748的板子,试图通过JTAG烧写完成从nor FLASH boot的目的。现在利用TI的例程 Norwriter 工程 成功把我们的ais文件烧写到了FLASH 当中(ccs提示写FLASH成功)。但是断电重启后6748无法正常工作,感觉没有从 norflash 在中 boot成功。我现在怀疑是AISgen的配置不太对,但是我们的板子是自己做的,程序也都是自己写的,把gel文件的一部分功能(包括对主频的设置等)都放到我们自己的工程里实现的,因此并没有用到gel文件。我现在很困惑,在程序本身已经具有设置主频等功能的时候,在生成ais文件的时候还需要Aisgen 进行哪些设置呢?