我自己设计了一套C6747的电路板,使用官方的例程GPIO_LedBlink_evmOMAPL137_c674xTestProject,通过CCS仿真器下载运行没有问题。但是我在烧写SPI flash的时候出现了问题,程序烧写进flash后板子重新上电没有程序启动。我参考了http://processors.wiki.ti.com/index.php/Flashing_the_C6747_EVM这个网站的步骤和做法,任然没有办法启动,下面是一些过程图。请问是还有哪里没有注意到么?
我试过修改AISgen的一些选项也无法从SPI flash启动,我用的是SPI0接口,芯片为'W25Q32FVSSIG。我是否遗漏了哪些步骤,或者是哪些步骤做错了呢。
期待您的回复