This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6000系列选型



你好,我司在研一个音频处理单元,其中需要用到一颗DSP,在选型上有一些问题。

以下是DSP接口的情况:

 

输入数量

输出数量

备注

ARINC429

32

26

最大每路100kbps

模拟音频

11

7

采样16bit*16K,输入FIR,混音,输出FIR,绝对时延小于5ms,输入模拟音频设计选呼和摩尔斯码识别(初步估计需要FFT运算按浮点8K采样计算)

离散量

5

6

 

以太网

5*100Mbps

主要是用于传音频数据及一些消息

合计

92

 

主要业务:

模拟音频的处理及识别,ARINC429数据的路由,数字音频的处理。

DSP预留50%处理性能。

数据接口和业务:

选型时我们在c6747和c66x上犹豫,担心c6747处理不过来,目前打算选择c6652或c6654,对EMIF16接口能实际

能跑出来的带宽目前没把握(我们这种业务分配方式是否合理,有更好的选择没?)

DSP处理能力能否大概达到50%的预留?