This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CMD命令文件和platform平台文件好像都可以列出芯片的存储情况以及进行段定位,那么两个文件是否可以在同一工程中一起使用,会冲突吗?



最近打算对段重新定位,需要用到MEMORY和SECTION伪指令,但是两个伪指令是在CMD文件中使用的,但是我的工程中CMD文件虽然存在,但是却显示是被排除了,这似乎是工程创建后自动排除的,可是CMD文件应该是工程必备的才对,我想是不是因为我的工程中使用了platform文件的缘故,在其中可以进行相应的存储分配,功能类似CMD文件中的MEMORY{...}伪指令,而段定位则采用XGCONF图形化配置工具,如此一来,CMD文件的功能相当于被替代了,那么是不是说这种方式和CMD文件方式是并列的,不可以同时使用,所以工程自动排除了CMD方式,求高人指点!