我现在在尝试对6678通过eeprom writer 工具烧写IBL文件,但是烧写过程中会报错。
环境:
1.用的板子是我们自己的,但设计图是按照EVM评估板,GPIO[15:0]是FPGA端给
2.烧写时boot模式选择的是no boot模式
3.IBL文件是D:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\boot_loader\ibl\src\make\bin路径下的i2crom_0x51_c6678_le.bin,并且已复制到eepromwriter_evmc6678工程的bin文件夹里面
报错:
程序进行到写eeprom时报错
单步调试进入,在下图中位置跳出
出现这种报错,会是硬件问题吗?还是其他操作问题?
望解答!谢谢