我现在有一块瑞泰创新的AM3517的开发板,想在上面移植WinCE6.0的系统,现在系统已经编译好了,就是不知道怎么从SD卡启动,具体需要什么工具,SD卡上需要拷贝什么东西,来做哪些操作才能让系统在板子上跑起来?
也是需要将SD卡分区,然后每个分区拷贝相应的东西吗?具体需要做哪些操作,希望哪位过来人能将自己的经验传授与我,不胜感激
第一次接触,不太懂,还望高手指点迷津
我自己用TI提供的BSP包编译了一下,编译通过了,然后先把2G的SD卡用FAT32格式 格式化了,把之前编译生成的MLO,EBOOTSD.nb0,NK.bin用TI提供的工具TI_SDCard_boot_utility_v1_0.exe烧写到了SD卡上
但是把SD插到开发板卡槽上,连上串口线,打开超级终端,上电后,超级终端窗口中提示可以按任意键停止autoboot,但是按了任意键之后他就停在那里不动作了,也不知道之后该怎么操作,不按的话他就继续启动自带的linux系统了,就行下面这样:
我纠结了几天,网上说的从SD卡启动的操作好像都很简单,寥寥几步,但我怎么弄都不行,实在没办法,请各位大神指点指点,小弟感激不尽