Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138
TI工程师你好:
公司一个设备用到TMS320C6748EZWT,开发已有六七年了,开发工程师联系不上。原来是不带E的芯片,后来供应商说不带E的停产了用带E的代替。贴好所有的物料后发现无法通过串口下载原来的bin文件(程序)。从没有玩过TMS320C6748,现在都无从下手。所以请你们指导下方向。
1.我看开发的程序目录下有evmomapl138_bsl,然后包含头文件很多带是evmomapl138的,例如 #include "evmomapl138.h",而不是6748之类的头文件。请问这是omapl138的芯片吗?但这个程序生成的bin在不加密的TMS320C6748运行。
2.导入原程序不修改配置(general里配置不是TMS320C6748,且没有选择仿真工具,见图)。编译有50警告,但能生成out文件是不是说明编译成功了。
3.我general里配置成TMS320C6748,结果编译有错误。是不是他这程序不是基于TMS320C6748写的,但为啥能烧录无加密的TMS320C6748且能运行。还是串口写入的bin根本不是这个程序生成的。
4.原来的bin文件都不能通过串口烧录到NandFlash(烧录的上位机好像是开发者自己编写的)到带E的芯片,这是因为芯片的uart boot不一样吗?如果一样应该可以下载,只是不能正常运行而已吧?还是那个DSP下载的上位机的问题?
5.我们本不需要加密,只是要将程序生成能烧录加密的芯片就行了。由于板卡上没有JTAG,这种情况能不能生成生成加密的烧录文件。论坛理有提到通过SecureHexAIS_OMAP-L138.exe 生成加密后的bin,但没有加密版的串口烧写到NandFlash的工具。这是不是表示必须由仿真器通过JTAG下载。
谢谢,盼回复。