我想用srio的directio方式把程序发送到6678的L2里,SRIO是通信正常,但是不能以DIRECTIO模式将数据发送给DSP的对应内存里,查了一下boot parameter table 显示SRIO boot is in messaging mode模式,不知如何设置能让它切换到directio mode模式?
做了个测试:如果挂上仿真器下载一段自己写的应用程序,可以加载到任意的内存里,所以不知道DSP启动时RBL是否在接收我发送的数据,感觉RBL似乎在接收数据,但好像又全部丢弃了!