This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6657中断配置

您好,我在做仿真实验时,程序运行到IntDefaultHandler (void)函数,搜索是某个注册了中断某个中断没有关联具体事件,我的程序如下:

IntDSPINTCInit(); //cic中断配置,配置GPIO22的中断
IntGlobalEnable();
CICDisableGlobalHostInt(SOC_CIC_0_REGS);
CICEventMap(SOC_CIC_0_REGS,6,0);
CICEnableGlobalHostInt(SOC_CIC_0_REGS);
IntRegister(C66X_MASK_INT7, Pluse1);
IntEventMap(C66X_MASK_INT7, SYS_INT_CIC0_OUT0_20);

// 动态创建硬件中断
Hwi_Handle hwi0;
Hwi_Handle hwi1;
Hwi_Params hwiParams0 , hwiParams1;
Error_Block eb;

// 初始化错误块
Error_init(&eb);

// 使用默认值初始化参数
Hwi_Params_init(&hwiParams0);
Hwi_Params_init(&hwiParams1);
// 中断事件
hwiParams0.eventId = 72; //GPIO2同步信号1
hwiParams1.eventId = 73; //GPIO3同步信号2
// 传递到中断服务函数的参数
hwiParams0.arg = 0;
hwiParams1.arg = 0;
// 不允许该中断自身嵌套
hwiParams0.maskSetting = Hwi_MaskingOption_SELF;
hwiParams1.maskSetting = Hwi_MaskingOption_SELF;
// 使能中断
hwiParams0.enableInt = TRUE;
hwiParams1.enableInt = TRUE;
// 可屏蔽中断 4
hwi0 = Hwi_create(4, Syn0, &hwiParams0, &eb);
hwi1 = Hwi_create(5, USER0KEYIsr1, &hwiParams1, &eb);
if(hwi0 == NULL)
{
System_abort("Hwi1 create failed");
}
if(hwi1 == NULL)
{
System_abort("Hwi1 create failed");
}

参考的程序为的串口中断配置,请问中断配置的问题在哪里,谢谢