This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168运行解码程序死机



你好,

我们现在使用创龙的板卡+DVRRDK4.0的版本,解码程序使用场景为收网络H.264码流送给硬解码,然后将解码后yuv数据通过PCIe进行转发。

运行解码程序后,板卡会发生死机,死机的时机比较随机,遇到过解码2分钟,解码6分钟和解码40分钟后死机。死机时,没有任何异常log输出,串口终端无响应,从外部电脑ping板卡无法ping通。

之前怀疑过PCIe操作不当导致,但屏蔽掉PCIe相关代码,只做解码问题依旧复现。因此怀疑和解码相关。

由于没有任何异常log,目前无法定位问题原因,遇到这种问题有什么debug的方法吗?或者有没有遇到过类似的case?

  • 你好,

    请问你使用的uboot是DVR RDK自带的么?如果是,请问创龙是否有提供DDR相关参数,能否替换?如果没有,你能否做一下DDR SW leveling,然后更新uboot里DDR相关参数?

    请问创龙的板卡上AVS电源是否有使用外部的AVS电源管理芯片来供电?