各位高手,本人是初次使用TI芯片的,使用的是AM437x系列的芯片,在网上下载了如附件所示的软件CCS9.0.0和I/O配置工具,现在想问一下我如何开始我的程序开发呢?(在win7 64 位开发)
1.有没有既存例程快速导入那种功能,能快速导入一个AM437x系列的芯片的工程的说明书什么的?
2.我下载了个SDK,但是没弄明白如何加载呀?
3.想要实现通过CCS配合XDS560V2直接连接开发板进行程序烧写还需要其他软件和硬件么?能否提供一些有用的信息,不胜感激。
TI的资料实在是太庞大了,我一个新手简直是蒙圈呀,毫无头绪,希望各位有经验的高手们给予前进的动力。