Dear Sir,
我們目前將SD card和eMMC同時接在MMC0上, 系統設計由MMC0開始boot; 如果SD card和eMMC內, 都有u-boot及linux boot image, 那系統啟動時, 會由哪一個硬件boot起來呢?
另外, 這樣的硬件設計是否可行呢?
麻煩各位大大給小弟一些建議, Thanks!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear Ken,
開機的問題,我們可以從下面的Link進去AM335x product folder:
http://www.ti.com/product/am3358
Download : AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Technical Reference Manual (Rev. G)
在裡面有一個章節是在講有關Boot Sequence的(如下):
頁數:4058~4063
可以由這個表格得知您想要使用哪個硬體優先開機,可以由SYSBOOT的腳位來控制。
希望這樣有回答到你的問題。
Thanks,
Best Regards
你可以看看 technical reference manual 的 26.1.7.5.4 Initialization and Detection,里面提到,一般先检测mmc,然后检测SD,而且,emmc只支持RAW 模式。
不行,这的USB会模拟成一个网口,通过FTP协仪从服务器下载IMG,所以不能用U盘启动。