外部时钟24MHZ,在使用AM3352的动态更新功能时,VTP时钟根据主时钟二分频之后应该是12MHZ,但是我们检测到了一个6MHZ的辐射。
请问
1. 这个6MHZ的辐射是每次动态更新时产生的吗,能不能调节该频率(我尝试调节了filter,没有效果)。
2. 335X TRM 上说VTP还有一个static mode,怎么设置为static mode,或者直接关掉VTP功能,对DDR有什么影响。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
外部时钟24MHZ,在使用AM3352的动态更新功能时,VTP时钟根据主时钟二分频之后应该是12MHZ,但是我们检测到了一个6MHZ的辐射。
请问
1. 这个6MHZ的辐射是每次动态更新时产生的吗,能不能调节该频率(我尝试调节了filter,没有效果)。
2. 335X TRM 上说VTP还有一个static mode,怎么设置为static mode,或者直接关掉VTP功能,对DDR有什么影响。
谢谢
对温度是有要求的,要在-45度 到80度之间工作,测试了AM335x EVM和 BeagleBone上面也有同样的问题。
我们支持最宽的温度的版本是 -40 ~105,似乎不能达到您零下45度的需求啊。关于VTP的问题,我在看看,这个模块有一个作用就是根据温度做调节用的