各位IT大神,我在调试我们带C6678板卡的时候,遇到这样的问题:DSP启动模式设置的是EMIF 16启动,使用的CCS5.5开发工具,在System Rest复位后,一般程序指针都指向0x20B00000,但偶尔有时候复位后指向了EMIF FLASH空间地址,比如0x70000038。当这个时候加载程序的时候就不能正常运行。程序会进不到主函数。
请问下这个System Rest复位后为什么会出现指针指向不同地址的情况?二是指向0x70000038等FLASH空间地址的时候,为什么加载程序不能正常运行?