首先想确认下我的理解tx FDQ和tx completion queue是同一个概念(如果不对请指正)。我在我的应用中使用的tx FDQ 有三个descriptors。我想发送完一个packet后能产生一个中断来做一些后处理。我的理解是packet发送成功的标志应该是tx completion queue 成功回收到了一个descriptor(如果不对请指正),所以希望通过tx completion queue 每回收一个descriptor产生中断来做后处理。因为我的tx completion queue中有三个descriptors,想每回收一个descriptor就产生一个中断,分析下来觉的accumulator queue和queue pend queue都不能达到要求。请帮忙看看我的理解对不对?是否有更好的方法来实现发送成功后做一些后处理操作的方法?多谢!