你好
ubuntu8.04 linux系统下测试6670 Pcie EP模式,linux可以扫描到6670 Pcie 设备,通过 lspci -v命令发现无法为其分配空间,
出现:memory at <ignore> 或memory at <unassigned> ,请大家帮忙分析下是什么问题?
官方说 6670(PG1.0)配置为Pcie BOOT 就可直接使用,但我测试过,确实主机可扫描到,但是主机无法为其分配空间。
后来我使用E2PROM BOOT来 为其完成PCIE初始化配置,主机可扫描到,但是主机还是会出现无法为其分配空间的情况。
另外测试发现,系统重启或复位后6670 的PCIE模块不支持其自动重新链接,但是一般的PCI设备或FPGA中的PCI都是支持的自动重新链接,不知有什么方法解决。