This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

谁能帮我设计一个视频处理,DM648最小方案



 

基本要求:TI提供的方案里,视频编解码芯片都是0度的,不能满足野外车辆识别,所以要求:所有芯片均工业级或更高,即低温40度。
1、基本原理图设计,可不包含电源部分;
2、基本程序框架,不包含车辆识别应用程序;
有经验者可与我联系,没搞过DM648的勿回,报酬另议。
   lzpstock@163.com
    15568222395 刘先生

简简单单框图:

  • 硬件框架:

    输入的视频采用:

    CCD类型:  1/3 Sony 960H CCD Sensor  ICX673AK
    尺寸大小: 38mm*38mm
    总像素:  PAL: 1020H×596V (61万像)  
    有效像素:  PAL: 976H×582V (57万像)  

    基本程序框架:每帧图像数据的输入输出,在输入输出的中间,让应用软件对输入的图像数据进行扫描,然后应用程序会在图像上加上些标志再输出图像。
    这个应用软件由我自己搞,在 DM642里的程序框架就是void tskVideoLoopback()函数里
            for ( i =0;  i < numLines; i ++ ) {        
                                                                            m_nID=DAT_copy(capFrameBuf->frame.iFrm.y1+i*capLinePitch,winlinep,numPixels);
                      DAT_wait(m_nID);

            //扫描图像的应用软件就在这里

            DAT_copy(winlinep,disFrameBuf->frame.iFrm.y1+i*disLinePitch,numPixels);
            }