This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6487 boot image handling utilities的几个问题



现在是想将6487的out文件转成be文件,最终用于ethernet boot。

1 hex6x    -q            DSPN__Administrator_T0.rmd

 DSPN__Administrator_T0.rmd的具体内容如下:

问题:

如何理解org = 0x0400和length=0x100000? org和lenght设置的依据是什么?

2 生成的btbl文件如下

问题:

请问如何理解$A0400?

通过搜索map文件,发现0x8003E740是_c_int00

3 调用如下命令:

bconvert64x       -le           DSPN__Administrator_T0.btbl   DSPN__Administrator_T0.be

生成的DSPN__Administrator_T0.be如下

问题:

请问如何理解$A000000?

另外,btbl文件和be文件的区别在哪里?通过比较,大致发现btbl文件中有一些空白区域,be文件会把这些空白区域用后续数据填上。

谢谢!