ti专家你好,在6678 SRIO SWRITE 向FPGA发送数据时遇到了一共CACHE一致性的问题
目前SRIO 1X 3.125Gbps已经和FPGA联通,通过SWRITE方式双方胡写数据都没有问题,
问题现象:
但是在6678把L2 CACHE、 DDR3 CACHE打开后,SWRITE方式往FPGA发送数据,发现FPGA从SRIO上收到的数据和6678DDR3里的数据(0x80000000开始)对不上,第一个SRIO包的数据都不对,检查后定位在CCS 软件的内存查看器发现发给FPGA的数据是6678 L2 CACHE未同步的数据。颜色是浅绿色的.
6678 在初始化时的CACHE配置如下:
CACHE_setL1PSize(CACHE_L1_32KCACHE); //将L1P的32K空间全部用作cache
CACHE_setL1DSize(CACHE_L1_32KCACHE); //将L1D的32K空间全部用作cache
CACHE_setL2Size(CACHE_64KCACHE);
DDR3的CACHE配置如下:
CACHE_enableCaching了从0x80000000开始到0x90000000的空间
软件维护:
我在DDR3数据写入后使用了writeback
CACHE_wbL1d((void*)(0x80000000),0x3000000,CACHE_WAIT);//DDR3内写入数据后要回写下
CACHE_wbL2((void*)(0x80000000),0x3000000,CACHE_WAIT);
利用SRIO往FPGA端发送之前使用了invalid
CACHE_invL1d((void *)(0x80000000), 0x3000000, CACHE_WAIT); //读之前先要CACHE_InvL1d-
CACHE_invL2((void *)(0x80000000), 0x3000000, CACHE_WAIT);
感觉已经进行了CACHE一致性的维护,怎么还是有数据不一致的情况发生呢,请专家支支招,多谢。